This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:PLLHV 电源和 EMI 滤波器

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215501/tms320c6727b-pllhv-power-supply-and-emi-filter

器件型号:TMS320C6727B

大家好、

我们的一位客户(相干)有关于 TMSDC6727BZDHA250的问题、希望您可以帮助解决以下问题、提前感谢。

1、PLL 电源的电流要求是什么(PLLHV)? 3.3V 250mA 是否符合 TMSDC6727BZDHA250的要求?

2、从数据表107页、图4-44推荐一个来自 TDK ACF451832-xxx 的具有不同衰减频率(12MHz ~ 23MHz)的 EMI 滤波器。 哪种 EMI 滤波器适用于 TMSDC6727BZDHA250、我们是否应选择最大衰减频率接近 OSCIN 频率的滤波器?

期待您的评论,再次感谢。

此致、

不要