This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:Processor_SDK 06.03.00.106入门故障

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216119/tms320c6747-trouble-getting-started-with-processor_sdk-06-03-00-106

器件型号:TMS320C6747
Thread:SYSBIOS 中讨论的其他器件

我无法开始使用带 Processor_SDK 06.03.00.106的 CCS 11.2的 C6747

我在任何地方都找不到任何合适的 C6747示例- Resource ExplorerProject Wizard Developer Zone 都 绘制空白。 我已经尝试了较旧版本的 CCS (3.3、6.1.3和9.3)、以便查看"经典"Resource Explorer 是否有任何效果、但也没有效果。

最初、我一直在尝试向其中一个"通用"代码示例添加 UART 支持:

/*
*=========== main.c =========
*/

#include

#include
#include

#include

#include

#include
#include

/*
*=========== 主线=========
*/
int main()

UART_Params 参数;
uart_params_init (&params);

UART_Handle 句柄;
uint32_t uart_instance = 0;
句柄= UART_open (UART_Instance、&params);

但是、这会提供:

未解析符号- uart_open
未解析的符号- UART_PARAMS_INT

手动指定库(使用--library)

C:\ti\pdk_omapl137_1_0_11\packages/ti\drv\uart\lib\c674\release\ti.drv.uart.ae674

修复了上述未解析的符号、但引入了:

未解析的符号- uart_config

显然手动 指定上面的库,只是踢问题的道路...

查看项目属性、可以看到以下路径都设置为

com_TI_BIOS_path
com_TI_pdk_include_path
com_TI_BIOS_libraries
com_TI_pdk_libraries

这似乎不正确。 有什么想法为什么这些都没有设定? 更重要的是、它们应该设置为什么?