This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:""init:2.88版引导""消息来自何处?

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215519/am3356-where-does-this-init-version-2-88-booting-message-come-from

器件型号:AM3356

大家好。

我有一个问题。

我想知道"init: version 2.88 booting"的内容在引导消息中显示在何处。

===========================================================================

[Wed Apr 05 11:11:58.278 2023][ 8.629884]释放未使用的内核内存:396K (c0759000 - c07bc000) <= 我找到了此部分所在的位置。
[WED Apr 05 11:11:58.389 2023] init:version 2.88 booting         <= 我想知道此消息的输出源的位置
[周4月05日11:11:58.507 2023]===========================
[2010年4月5日星期三11:11:58.515 2023] MX4000 20160826              <= 我找到此部件的位置。   
[Wed Apr 05 11:11:58.515 2023]===========================

===========================================================================

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由 init 进程打印、这是 Linux 用户空间中运行的第一个进程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果可能、我能否知道输出上述消息的文件的名称?

    无论我搜索多少、我都找不到要打印的源文件的位置。

    感谢您一如既往的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    命令"ps 1"将指示哪个程序用于初始化进程:

    # ps 1
        PID TTY      STAT   TIME COMMAND
          1 ?        Ss     0:24 /sbin/init