This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:使用 Yocto 工程仿真 Processor SDK QNX

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215686/processor-sdk-j784s4-emulating-processor-sdk-qnx-using-yocto-project

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好!

我正在尝试评估处理器 SDK QNX j784s4。 构建过程已经完成、但我们目前还没有 TDA4VH 板、因此我们无法在其上运行 SDK。  

我在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/951287/processor-sdk-dra8x-tda4x-building-dra892-yocto-processor-sdk-linux-for-qemu-emulator 论坛上看到过这个问题、所以我想问一下是否可以使用这款 Yocto 项目工具来仿真 Processor SDK QNX J784S4? 如果不是、是否有其他拥有权可以以某种方式仿真该 SDK?

此致、

Szymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syzmon:

    TI PSDK QNX 版本在 EVM/硬件目标板上经过测试、TI 目前没有任何可用于此 SDK 的仿真环境。  

    此致、

    KB