This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:询问有关 ADC 的信息(Linux SDK)

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208651/am3354-inquiry-about-adc-linux-sdk

器件型号:AM3354

您好、专家!

我们的客户很早就采用 AM3354BZCZA100开发了系统。 客户正在使用内部 ADC、同时使用内置 ADC 来检查电压。 最近、客户注意到、 即使在重复检查电压时电压正常输出、ADC 的值也偶尔显示"0"。 客户正在使用 TI Processor SDK 1.0.0.3 (非常旧的版本)。 客户提到、Linux 驱动程序中的 STEPDELAY (默认值0x098)会出现此问题、并且0xFFF 似乎已解决此问题。 客户想知道此问题在 STEPDELAY (大值配置)解决的原因。 因此、客户询问后提出了一些问题。

  1. 客户正在将 ADC 数据存储到 FIFO 中(在 CPU 内部)。 当客户将大值设置为 STEPDELAYxx (开放延迟位)时、它是否会延长从 ADC 写入 FIFO 的数据的有效周期?
  2. 或者它是否延长用户从 FIFO 读取数据的有效期?
  3. 根据 TRM、客户正在考虑延长从 ADC 写入 FIFO 的数据的有效期。 是这样吗?

客户还想知道此问题通过 STEPDELAY (大值)得到解决的原因。 抱歉、我只是将客户的咨询内容翻译成了译文。

非常感谢您向专家提供有关其咨询的建议/意见。

此致、

宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    首先、请注意 SDK 1.0.0.3版本太旧、不能在论坛上解答有关软件的问题。 如果我回忆的没错、从那时到现在、Linux ADC 驱动程序进行了一些更改、但我不记得这些更改是仅针对 ADC 触摸屏驱动程序还是针对"常规"ADC 驱动程序。 您可能会在较新的 Linux SDK 的 ADC 驱动程序中找到一些改进。

    我将向一位硬件工程师发送您的主题、介绍不同寄存器设置对 ADC 硬件的详细情况。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    我们的客户很早就采用 AM3354BZCZA100开发了系统。 客户正在使用内部 ADC、同时使用内置 ADC 来检查电压。 最近、客户注意到、 即使在重复检查电压时电压正常输出、ADC 的值也偶尔显示"0"。

    我正在尝试 理解您的意见、并有以下问题:

    您是否是指客户很长时间没有看到此问题、现在看到此问题。 是在特定电路板上发现的问题。

    您能否确认客户是否已注意到 针对硬件的 ADC 相关勘误建议?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    请注意有关 ADC 接口电路的更新查询:

    您能否帮助确认 ADC 接口电路是否做了任何可能改变 连接到 AM335x ADC 输入端的源输出阻抗的更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    请注意有关 ADC 接口电路的更新查询:

    您能否帮助确认 ADC 接口电路是否做了任何可能改变 连接到 AM335x ADC 输入端的源输出阻抗的更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    请注意有关 ADC 接口电路的更新查询:

    您能否帮助确认 ADC 接口电路是否做了任何可能改变 连接到 AM335x ADC 输入端的源输出阻抗的更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    请注意有关 ADC 接口电路的更新查询:

    您能否帮助确认 ADC 接口电路是否做了任何可能改变 连接到 AM335x ADC 输入端的源输出阻抗的更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    请注意有关 ADC 接口电路的更新查询:

    您能否帮助确认 ADC 接口电路是否做了任何可能改变 连接到 AM335x ADC 输入端的源输出阻抗的更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的建议。

    我将向我们的客户提出您的问题。 在收到他们的意见后、我会与你们分享、

    此致、

    宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyazaki-San:

    感谢您的留言。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    很抱歉我的回答速度太慢。 自从收到客户的反馈之后、我将与您分享这些反馈。

    客户提到、ADC 接口电路没有任何更改/修改、似乎他们已经考虑了 ADC 的相关勘误表。 客户突然发现这种行为、他们提到他们很长时间没有看到这种问题。 因此、我询问客户故障率是多少。 这种故障率是同一电路板每运行100次或两次测试。 但是客户提到过、即使进行了300次测试、有时也无法观察到这个问题。

    客户提到、Linux 驱动程序中的 STEPDELAY (默认值0x098)会出现此问题、并且0xFFF (大值)似乎解决了此问题。 因此、如果可能、您能说明 STEPDELAY 寄存器位的功能吗?

    感谢你的帮助。

     此致、

    宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Miyazaki

    感谢您提供宝贵意见。

    请参阅以下我从专家那里获得的信息

    Open Delay 值不应对测量产生任何影响。  它只是在步骤开始执行前插入延迟。  不过、采样延迟决定了采样电容器在转换开始之前的充电时间。  如果源阻抗过高、则可能无法 在转换开始之前对采样电容器进行足够的充电。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的澄清。

    我会将您的意见与客户分享、我希望等待他们的反馈一段时间。

    此致、

    宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Miyazaki

    谢谢你。

    您是否还可以检查他们是否发现任何特定渠道存在问题?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    由于我没有收到任何关于 STEPDELAY 及其反馈的进一步问题、因此我想在本时间关闭该 TT。

    感谢你的帮助。

    此致、

    宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Miyazaki

    感谢您的留言和感谢。

    此致、

    Sreenivasa.