This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378随机重新启动

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215705/am4378-am4378-random-reboots

器件型号:AM4378

您好!

我们有基于 AM4378参考板的定制电路板。 我们一直在经历随机重启和内核恐慌(内核恐慌论坛帖子)、这似乎随着我们从 SDK 的 v4转向 V8而增加。 我们发现了一篇论坛文章(此处)、表明 RTC_PMIC_EN (AD6)引脚变为低电平并将电路板复位存在问题。 我使用以下命令在我们的板上检查了该情况。 根据命令的输出、看起来该引脚设置为禁用上拉/下拉、并且是一个输入引脚。

root@AM437X-EVM:/ace/bin devmem2 0x44E10818 w
/dev/mem 打开。
在地址0xb6f75000处映射的存储器。
在地址 0x44E10818 (0xb6f75818):0x00050000处读取

根据 AM437x 数据表、它应该是一个输出引脚。

Question:

  1. 这是确定焊盘 AD6引脚配置的正确方法吗?
  2. 如果该焊盘连接到 PMIC 芯片的 PWR_EN、那么它是否应该配置为输出?
  3. 如果是、我们该怎么做?
    1. 我们在 DTS 文件中找不到任何内容。
    2. 我们试图用 devmem2来改变它,但它似乎不起作用

root@AM437X-EVM:/ace/bin # devmem2 0x44E10818 w 0x0
/dev/mem 打开。
在地址0xb6f57000处映射的存储器。
在地址 0x44E10818 (0xb6f57818)处读取:0x00050000
在地址0x44E10818 (0xb6f57818):0x00000000、 读回0x00000000
root@AM437X-EVM:/ace/bin # devmem2 0x44E10818 w
/dev/mem 打开。
在地址0xb6f5a000处映射的存储器。
在地址 0x44E10818 (0xb6f5a818)处读取: 0x00050000

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我正在研究它,将在几天内回到你。