This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:引导模式缓冲器

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, SN74LVC244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215011/am625-the-boot-mode-buffer

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TPS65219SN74LVC244A

您好、TI

我正在查看具有 TPS65219 PMIC 的 SK-AM62-P1 EVM 的设计文件(SPRR453.ZIP)。
引导模式开关(SW1、SW2)当前上拉至 VCC3V3_TA。
引导模式缓冲器(U73、U75)使用 SN74AVC8T245RHL 在 VCC3V3_TA (VCCA)和 VCC_3V3_SYS (VCCB)之间执行电压电平转换。

请提供以下资料:
(1)是否可以将引导模式开关(SW1、SW2)的上拉电阻更改为 VCC_3V3_SYS?
(2)您能否解释在引导模式缓冲器(U73、U75)中使用 SN74AVC8T245RHL 的原因?
此外、在引导模式缓冲器中、在 VCC=VCC_3V3_SYS 下使用 SN74LVC244A 是否可行?

此致、
这是一个很好的例子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 user3895290

    感谢您的查询。

    我可以回答您提出的两个问题。  

    (1)是否可以将引导模式开关(SW1、SW2)的上拉电阻更改为 VCC_3V3_SYS?

    应该没有问题。

    (2)您能解释在引导模式缓冲区(U73、U75)中使用 SN74AVC8T245RHL 的原因吗?

     这些是隔离缓冲器、可确保 sysboot 牵引功能控制着引导模式信号被锁存时(在 PORz_OUT 上升沿附近)的信号电平。  引导模式信号通常用于复位后的其他功能、并连接到其他器件、因此它们需要与其他连接的外设隔离、以便这些外设不与预期的引导模式信号电平发生冲突。

    ...

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 user3895290

    Q2 解释缓冲区查询。  您应该能够使用以下器件 、但看起来我们可能尚未进行测试来进行确认。

    您可以  使用   TI.com 上的"逻辑和电压转换"选项卡进行自我审查、或联系 PL 以获得支持。

    此外,是否可以在引导模式缓冲器中使用具有 VCC=VCC_3V3_SYS 的 SN74LVC244A?

    此致、

    Sreenivasa.