This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如果 AM6234支持2GB DDR4 *2个或2GB DDR4 *4个?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213133/am623-if-am6234-support-2gb-ddr4-2pcs-or-2gb-ddr4-4pcs

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

您好、TI

   

SK-AM62 EVM 设计采用单个2GB DDR4芯片 MT40A1G16KD-062E:E,,客户现在需要 4GB 和8GB。 AM62是否支持连接2个或4个 Micron MT40A1G16KD-062E:E 芯片来满足客户需求?

如果可能、是否有基准连接方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持 DDR4数据总线上的多个负载、因此它们必须通过更大密度的存储器件来实现这一点。  我们最多只能支持2个 x8 DDR4器件、因此每个数据字节都只有一个负载。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JJD

    现在的问题是、我们找不到可以与 AM623配对的单芯片8G 或两个4G,单列 DDR4。 这非常令人困惑。 在 AM623上验证8G DDR4时我们做了什么? 是否可以向我们提供任何合适的产品? 我们搜索了 Micron 和 Samsung、但它们都没有一款8G DDR4产品能够与 AM623相匹配。


    笔记 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JJD

        AM62是否支持连接两个 Micron MT40A1G16KD-062E:E 芯片、以满足客户4G DDR4的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在双列配置中连接2个 x8器件。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您可以 在双列配置中使用 MT40A4G8来获得8GB 的总 DDR4

    此致、

    詹姆斯