This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:EMIF4 ECC 在 AM437x 中的使用

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212245/am4378-emif4-ecc-use-in-am437x

器件型号:AM4378

我使用 AM437x 系列处理器、有兴趣使用 DDR3 ECC。 我看到该功能在"spruhl7i"的 EMIF4寄存器库中列出、但在08.02.XX.XXX SDK 中似乎没有 u-boot 或 Linux 支持。

在这款芯片组上、ECC 功能是否起作用? 是否有与 AM57XX 行类似的勘误表?

谢谢。

Rob Damico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、我认为 AM437X SDK 从未支持 ECC。  您可能需要考虑我们一些支持 DDR ECC 的较新器件、例如 AM64x、AM62x。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    感谢您的答复!

    我相信我们目前已采用 AM4378 HS 芯片组。

    我希望了解 ECC 是否在芯片组本身中工作。 如果不在寄存器定义中记录设置是误导性的。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉罗伯特.  我返回到一些较旧的规范中、发现 IP 的 ECC 功能被禁用了。  因此、AM43x 器件上不提供用于 DDR 的 ECC。

    此致、

    詹姆斯