This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:AM5708 PCIe 主机无法输出时钟

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1214258/am5708-am5708-pcie-host-can-not-output-clock

器件型号:AM5708

您好、TI

SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106

 我们需要使用,AM5708 PCIe 主机功能。

设备树设置:

&pcie1_rc{
状态="可以"
};
但 PCIe 时钟引脚不能输出时钟。我应该在哪里进行调查? 您能否提供参考设备树配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据 TRM 试用:  

    26.4.5 PCIePHY 子系统低级编程模型
    表26-61总结了设置 PCIe PHY 子系统的低级编程顺序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了相关的寄存器、寄存器值与表说明中的值相同、但 LJCB_CLK 引脚仍无输出。

    是该寄存器的第9位、它是0、这是引脚不输出时钟的原因?