This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Linux 本机驱动程序 cpsw9g ale 设置

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213060/tda4vh-q1-linux-native-driver-cpsw9g-ale-setting

器件型号:TDA4VH-Q1

尊敬的 TI:

我们使用 Linux SDK 0805 Linux 本机驱动程序来测试环境、我们要在 Linux 中设置 ALE VLAN 条目、  

这是否受支持?

我们看到有些示例"为 A72添加多播条目"和"仅为端口1添加 A72的 VLAN 条目"

 在 RTOS [常见问题解答] TDA4VM:如何配置 CPSW 5G/9G ALE -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

,Linux 是否可以按照相同的设置运行?

我们找到了以下 Linux API、 这些 API 是否可以用于设置? 有没有其他相关示例

int cpsw_ale_add_mcast (struct cpsw_ale * ale、const u8 * addr、int port_mask、
int 标志、u16 vid、int mcast_state)

u32 ale_entry[ale_entry_words]={0、0、0};
int idx、mask;

idx = cpsw_ale_match_addr (ale、addr、(flags & ale_vlan)? VID:0);
如果(IDx >= 0)
½ cpsw_ale_read (ale、idx、ale_entry);

cpsw_ale_set_vlan_entry_type (ale_entry、flags、vid);

cpsw_ale_set_addr (ale_entry、addr);
cpsw_ale_set_super (ale_entry、(flags & ale_super)? 1:0);
cpsw_ale_set_mcast_state (ale_entry、mcast_state);

MASK = cpsw_ale_get_port_mask (ale_entry、
ALE->PORT_MASK_BITS);
PORT_MASK |= MASK;
cpsw_ale_set_port_mask (ale_entry、port_mask、
ALE->PORT_MASK_BITS);

如果(Idx < 0)
IDx = cpsw_ale_match_free (ale);
如果(Idx < 0)
IDx = cpsw_ale_find_ageable (ale);
如果(Idx < 0)
返回-ENOMEM;

cpsw_ale_write (ale、idx、ale_entry);
返回0;
}

int cpsw_ale_add_uccast (struct cpsw_ale * ale、const u8 * addr、int port、
int flags、U16 vid)

u32 ale_entry[ale_entry_words]={0、0、0};
内部 idx;

cpsw_ale_set_vlan_entry_type (ale_entry、flags、vid);

cpsw_ale_set_addr (ale_entry、addr);
cpsw_ale_set_ucast_type (ale_entry、ale_UCAST_persistant);
cpsw_ale_set_secure (ale_entry、(flags & ale_secure)? 1:0);
cpsw_ale_set_blocked (ale_entry、flags & ale_blocked)? 1:0);
cpsw_ale_set_port_num (ale_entry、port、ale->port_num_bits);

idx = cpsw_ale_match_addr (ale、addr、(flags & ale_vlan)? VID:0);
如果(Idx < 0)
IDx = cpsw_ale_match_free (ale);
如果(Idx < 0)
IDx = cpsw_ale_find_ageable (ale);
如果(Idx < 0)
返回-ENOMEM;

cpsw_ale_write (ale、idx、ale_entry);
返回0;
}

int cpsw_ale_add_vlan (struct cpsw_ale *ale、u16 vid、int port_mask、int untag、
int reg_mcast、int unreg_mcast)

u32 ale_entry[ale_entry_words]={0、0、0};
内部 idx;

idx = cpsw_ale_match_vlan (ale、vid);
如果(IDx >= 0)
cpsw_ale_read (ale、idx、ale_entry);

cpsw_ale_set_entry_type (ale_entry、ale_type_vlan);
cpsw_ale_set_vlan_id (ale_entry、vid);
cpsw_ale_set_vlan_undtag (ale、ale_entry、vid、undag);

如果(!ale->params.nu_switch_ale){
cpsw_ale_vlan_set_fld (ale、ale_entry、
ALE_ENT_VID_REG_MCAST_MSK、REG_MCAST);
cpsw_ale_vlan_set_fld (ale、ale_entry、
ALE_ENT_VID_UNREG_MCAST_MSK、UNREG_MCAST);
}其他{
cpsw_ale_vlan_set_fld (ale、ale_entry、
ALE_ENT_VID_UNREG_MCAST_IDX、
NU_VLAN_UNREG_MCast_IDX);
cpsw_ale_set_vlan_mcast (ale、ale_entry、reg_mcast、unreg_mcast);
}

cpsw_ale_vlan_set_fld (ale、ale_entry、
ALE_ENT_VID_MEMBER_LIST、PORT_MASK);

如果(Idx < 0)
IDx = cpsw_ale_match_free (ale);
如果(Idx < 0)
IDx = cpsw_ale_find_ageable (ale);
如果(Idx < 0)
返回-ENOMEM;

cpsw_ale_write (ale、idx、ale_entry);
返回0;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 在此处查看本机 Linux 驱动程序中的 VLAN 配置。 这也会在 ALE 中设置 VLAN 配置。

    通常,您可以使用来自 IP 路由数据包的普通 Linux 网络实用程序来使用不同的 VLAN 配置。

    编辑:已更新链接以指向正确的文档。

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanmay,

    此链接显示页面未找到

    谢谢,

    孙瑞杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruijie Sun:

    抱歉出错了、我已更新超链接以指向上一答复中的正确页面。

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    谢谢、 我们要在数据链路层而不是网络层设置模块

    它就像 [FAQ] TDA4VM:如何配置 CPSW 5G/9G ALE -处理器论坛-处理器- TI E2E支持论坛、它是否受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孙瑞杰:

    在后台,它将在 ALE 中注册 VLAN 接口。 您提到的常见问题解答稍有不同、它针对的是 Ethfw、一个有点不同的实现方式。

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、  

    如何在 Linux 中设置 mcast 参数?谢谢