This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354中以太网 MAC 的数量

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213934/am3354-number-of-ethernet-mac-in-am3354

器件型号:AM3354

您好!

AM3354有两个 MII 以太网端口、但它也有两个 MAC 吗? 它可以有2个 MAC 地址吗?
方框图指出 EMAC 有2个端口、但查看技术参考手册、似乎一个 MAC 可以使用交换机功能连接两条线路、所以我想确认。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee

    感谢您的查询。

    您刚才提到的器件不具备 PRU-ICSS 功能。

    请参阅下表  

    表3-1. 器件特性比较

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    我对你们的回答有点困惑。

    在比较表方面、我认为以太网最多可以连接2个端口。

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee

    感谢您的留言。

    AM3354有两个 MII 以太网端口、但它也有两个 MAC 吗? 它可以有2个 MAC 地址吗?

    我假设您正在寻找 PRU-ICSS 支持的 MII 接口。 您能确认您的要求吗?

    请参阅以下 EMAC 支持的特性、它支持2个端口。 如果您还需要基于 PRU-ICSS 的以太网、则需要检查引脚多路复用器。

    14.2集成

    该器件包括三端口千兆位以太网交换子系统(CPSW_3GSS_RG)的单个实例。 交换机提供2个外部以太网端口(端口1和2)以及支持 IEEE 1588v2和802.1ae 的内部 CPPI 接口端口(端口0)。 该子系统包含:

    •3端口千兆交换机 CPSW-3G 的一个实例、包含:

    –2个具有 GMII 接口的 CPGMAC_SL 10/100/1000以太网端口模块

    •两个 RGMII 接口模块•两个 RMII 接口模块

    •一个 MDIO 接口模块•一个中断控制器模块

    •大小为8K 字节的本地 CPPI 存储器以太网交换机的集成如图14-1所示

    基准  

    第14章以太网子系统

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    我误按下了"求解"按钮、 我不明白你在说什么。

    以太网通信有两种模式:使用 PRU 执行和使用 A8内核(CPSW)执行。 AM3354没有 PRU、因此以太网通信在 A8内核上完成。 我的看法是否正确? 如果正确、我要确认以下几点:
    (1)每个以太网端口能否同时执行通信处理?
    (2)是否每个都有两个 MAC 地址?

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee:

    感谢您的澄清。

    下面列出了 CPSW 支持的接口。  

    14.2集成

    该器件包括三端口千兆位以太网交换子系统(CPSW_3GSS_RG)的单个实例。 交换机提供2个外部以太网端口(端口1和2)以及支持 IEEE 1588v2和802.1ae 的内部 CPPI 接口端口(端口0)。 该子系统包含:

    •3端口千兆交换机 CPSW-3G 的一个实例、包含:

    –2个具有 GMII 接口的 CPGMAC_SL 10/100/1000以太网端口模块

    •两个 RGMII 接口模块•两个 RMII 接口模块 •一个 MDIO 接口模块

    •一个中断控制器模块

    •大小为8K 字节的本地 CPPI 存储器以太网交换机的集成如图14-1所示

    基准  

    第14章以太网子系统

    以太网通信有两种模式:使用 PRU 执行和使用 A8内核(CPSW)执行。 AM3354没有 PRU、因此以太网通信在 A8内核上完成。 我的看法是否正确? 如果正确、我要确认以下几点:
    (1)每个以太网端口能否同时执行通信处理?
    (2)是否每个都有两个 MAC 地址?

    您应该能够将  CPSW-3G 端口配置为 具有自己 MAC ID 的独立端口。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee:

    以下引用的线程可用作额外参考。

    (+) AM3356:AM335x CPSW -在 Linux OS 上启用 DUAL_EMAC 选项-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.