您好!
AM3354有两个 MII 以太网端口、但它也有两个 MAC 吗? 它可以有2个 MAC 地址吗?
方框图指出 EMAC 有2个端口、但查看技术参考手册、似乎一个 MAC 可以使用交换机功能连接两条线路、所以我想确认。
谢谢。
Eevee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Eevee
感谢您的留言。
AM3354有两个 MII 以太网端口、但它也有两个 MAC 吗? 它可以有2个 MAC 地址吗?
我假设您正在寻找 PRU-ICSS 支持的 MII 接口。 您能确认您的要求吗?
请参阅以下 EMAC 支持的特性、它支持2个端口。 如果您还需要基于 PRU-ICSS 的以太网、则需要检查引脚多路复用器。
14.2集成
该器件包括三端口千兆位以太网交换子系统(CPSW_3GSS_RG)的单个实例。 交换机提供2个外部以太网端口(端口1和2)以及支持 IEEE 1588v2和802.1ae 的内部 CPPI 接口端口(端口0)。 该子系统包含:
•3端口千兆交换机 CPSW-3G 的一个实例、包含:
–2个具有 GMII 接口的 CPGMAC_SL 10/100/1000以太网端口模块
•两个 RGMII 接口模块•两个 RMII 接口模块
•一个 MDIO 接口模块•一个中断控制器模块
•大小为8K 字节的本地 CPPI 存储器以太网交换机的集成如图14-1所示
基准
第14章以太网子系统
此致、
Sreenivasa.
您好、Sreenivasa
我误按下了"求解"按钮、 我不明白你在说什么。
以太网通信有两种模式:使用 PRU 执行和使用 A8内核(CPSW)执行。 AM3354没有 PRU、因此以太网通信在 A8内核上完成。 我的看法是否正确? 如果正确、我要确认以下几点:
(1)每个以太网端口能否同时执行通信处理?
(2)是否每个都有两个 MAC 地址?
谢谢。
Eevee
您好 Eevee:
感谢您的澄清。
下面列出了 CPSW 支持的接口。
14.2集成
该器件包括三端口千兆位以太网交换子系统(CPSW_3GSS_RG)的单个实例。 交换机提供2个外部以太网端口(端口1和2)以及支持 IEEE 1588v2和802.1ae 的内部 CPPI 接口端口(端口0)。 该子系统包含:
•3端口千兆交换机 CPSW-3G 的一个实例、包含:
–2个具有 GMII 接口的 CPGMAC_SL 10/100/1000以太网端口模块
•两个 RGMII 接口模块•两个 RMII 接口模块 •一个 MDIO 接口模块
•一个中断控制器模块
•大小为8K 字节的本地 CPPI 存储器以太网交换机的集成如图14-1所示
基准
第14章以太网子系统
以太网通信有两种模式:使用 PRU 执行和使用 A8内核(CPSW)执行。 AM3354没有 PRU、因此以太网通信在 A8内核上完成。 我的看法是否正确? 如果正确、我要确认以下几点:
(1)每个以太网端口能否同时执行通信处理?
(2)是否每个都有两个 MAC 地址?
您应该能够将 CPSW-3G 端口配置为 具有自己 MAC ID 的独立端口。
此致、
Sreenivasa.
您好 Eevee:
以下引用的线程可用作额外参考。
(+) AM3356:AM335x CPSW -在 Linux OS 上启用 DUAL_EMAC 选项-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa.