主题中讨论的其他器件:OPA362、 TPD12S015
您好!
我正在尝试使用 DTS 文件、以便通过 RS485与 Modbus 器件进行半双工通信。 我有一个基于 BeagleBone Black 并具有 RS485输入的定制 BeagleBone。 我需要创建一个 DTS 文件、以正确控制 RTS 信号。 RTS 信号负责控制我的设备是否会在通道中读取或写入(由于半双工通信、两个功能同时不工作)。 目前我已经创建了一个 DTS 文件、通过端口发送命令的脚本、并有一个逻辑分析仪来查看发生的情况。 问题是、RTS 信号关闭。 该值应该为低电平、当我发送命令(TX)时变为高电平、直到命令发送并再次变为低电平以读取响应(因为我已与逻辑分析仪连接、目前没有响应)。 您能否为此用途提供任何 DTS 文件、或解释我应该怎么做?
我将提供包含 DTS 和脚本文件的链接以及来自逻辑分析仪(https://we.tl/t-OxwD2nOlnq)的屏幕截图。
提前感谢您、
Panos。