This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:闪存使能4字节寻址模式

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213677/lp-am263-flash-enable-4-byte-addressing-mode

器件型号:LP-AM263
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

大家好、

 我们已经能够在 LP-AM263 MCU 上引导、但无法在128MB 之外读取/写入存储器地址。 0~128仅读/写 μ C 存储器地址。

你能给我一些建议或例子,谢谢!

1.项目名称:qspi_flash_dma_transfer

1-1. APP_QSPI_FLASH_OFFSET:0x3FF0000U

1-2. APP_QSPI_DATA_SIZE:32KB

SysConfig 设置  

2-1. 闪存:MT25QL512ABB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这是一个硬件错误、并且有相应的勘误表- https://www.ti.com/lit/er/sprz488c/sprz488c.pdf?ts=1680770127713

    勘误表编号:i2364

    不过、如果您的要求 不是很严格、请在存储器映射模式下读取数据。 然后、我建议您在配置模式下读取超过特定大小的数据。 很遗憾、SDK 中该功能在此方法中不可用。 但您可以在 TRM 中随时获取详细信息。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    谢谢您的答复、我们将尝试其他方法、如果我们有其他问题、我们会回来。

    此致、

    路易