This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU_GetSystemRstCause 访问未初始化的存储器区域0x43000050时返回异常(rstaddr->reset_SRC_STAT)

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206197/mcu_getsystemrstcause-returns-exception-while-accessing-uninitialised-memory-area-0x43000050-rstaddr--reset_src_stat

团队、您好!

在 MCAL ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00中、我们 在尝试访问 rstaddr->reset_SRC_STAT 时从 MCU_GetSystemRstCause API 获得异常   

其中  

rstaddr->0x43000000

RESET_SRC_STAT->0x50

此特定内存地址0x43000050未初始化。

请告知我们、如何解决此错误或

您能否提供示例应用程序和可执行文件、以便我们可以在最后进行刷写和检查

此致、

Pradeep R