This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:IDK:ECC 问题

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1201588/am5748-idk-ecc-questions

器件型号:AM5748

大家好!

以下是我对 AM5748上 ECC 的理解、如果我错了、请帮我更正:

-对于 IDK 变体,只有一半的内存(一个内存芯片)受 ECC 保护(因为只有 EMIF1支持 ECC)

-如果用户想要使用由 ECC 监控的内存,它需要以某种方式从 ECC 保护的内存芯片手动分配内存。 (假设操作系统是 Linux、我不确定这是否可行。)

-所有的 ECC 控制器(EMIF)的配置都是在 U-boot 中完成的。 另一方面、Linux 只能报告错误校正计数。 (虽然我找到了一个名为`/sys/bus/edac/devices/mc/mc0/power/control`的伪文件、它是可写的。 但我不知道它的作用是什么。 关闭/打开 EMIF1?)

-为了验证 ECC 是否工作,可以通过简单地检查目录`/sys/bus/edac/devices/mc/mc0`的存在.

抱歉、有些问题可能与 AM5748不直接相关、我不熟悉 ECC 领域、但仍然试图更深入地了解 AM5748 ECC 控制器。

谢谢!