This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM

Guru**** 2547470 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212960/tmds64evm-tmds64evm

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已将 Hello world 示例代码刷写到 TMDS64EVM、使用命令 python uart_uniflash.py -p COM26 --cfg=sbl_prebuild/am64x-evm/default_sbl_ospi.cfg 时可以正常进行刷写。 但是、当我在 Teraterm 上检查输出时、它显示如下。

DMSC 固件版本8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar
DMSC 固件版本0x8
DMSC ABI 修订版3.1

某些测试失败!!

您能否提供解决方案?

此致、

Ankita Vaghela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita 您好、

    您能否附加 用于刷写映像的 default_sbl_ospi.cfg 文件。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita 您好、

    请确保 hello world 示例从 MCU+ SDK v8.5导入到 CCS 中。 如果您使用了 MCU+ SDK v8.3、则不会生成 HS-FS appimage。

    如果您使用 MCU+ SDK v8.5导入示例、您将看到在构建示例时生成的以下图像。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Prashant

    我将从 MCU 加 SDK 版本08_05_00_24导入 hello world 示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    如果您使用的是 v8.5、则应该会生成 HS-FS 应用映像。 您能否尝试从 CCS 中删除工程并重新导入该工程。 如果您再次看到此问题、请在此处将 CCS 项目附加为 ZIP 文件。 您可以拖放要附加的文件。

    对于更多上下文、makefile_ccs_bootimage_gen 文件中的第85行会生成 HS-FS 映像。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Prashant、

    我已 从 CCS 中删除 hello world 示例并再次将其导入、但在构建该示例时、我会遇到 POST 构建错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    看起来 openssl 没有安装在您的系统上。 需要 openssl 才能为 HS-FS 板对图像进行签名。 您可以按照 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#INSTALL_OPENSSL 设置 openssl

    我还随附了我的 CCS hello world 项目、以防您认为它很有用。

    hello_world_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.zip

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Prashant、

    感谢你的帮助。 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    很乐意提供帮助!!

    此外、知道该示例现在正在工作也很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    我将从 MCU 加上 SDK 版本08_05_00_24构建 IPC_mechanism 示例。 但在本示例中、HS_FS 映像不会生成。 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita 您好、

    IPC 示例是一个多核项目。 请参阅以下指南

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_DRIVERS_IPC_RPMESSAGE_ECHO.html

    简而言之、您将会导入  CCS 中为/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo/am64x-evm/system_freertos_nortos、如图所示

    然后、该系统工程会自动导入所有内核的 IPC 示例、如图所示

    然后、构建 system_freertos_nortos 示例会自动构建所有内核的所有 IPC 示例、并生成一个包含每个内核可执行文件的.appimage.hs_fs。

    然后可以刷写.appimage.hs_fs。 在运行时、SBL 将解析此.appimage.hs_fs 并在目标位置为每个内核加载不同的可执行文件。

    请查看以下指南、以了解有关.appimage 扩展名以及 SBL 如何引导.appimage 的更多信息

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/BOOTFLOW_GUIDE.html#autotoc_md312

    此致、

    Prashant