您好!
我正在考虑使用 AM437x 的 Linux SDK 进行开发。
问题1:
是否可以使用 AM437x 处理器执行 IPv6通信?
就 TRM 而言、它似乎支持 IPv6。
问题2.
使用 IPv6 DHCP 客户端功能时、支持以下哪些协议?
・Ra (路由器广告)
・无状态 DHCPv6
・Stateful DHCPv6
问题3:
在可以同时使用 IPv4和 IPv6的网络环境中、是否可以选择使用哪种协议进行通信? 是否有任何优先级?
谢谢。
Eevee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在考虑使用 AM437x 的 Linux SDK 进行开发。
问题1:
是否可以使用 AM437x 处理器执行 IPv6通信?
就 TRM 而言、它似乎支持 IPv6。
问题2.
使用 IPv6 DHCP 客户端功能时、支持以下哪些协议?
・Ra (路由器广告)
・无状态 DHCPv6
・Stateful DHCPv6
问题3:
在可以同时使用 IPv4和 IPv6的网络环境中、是否可以选择使用哪种协议进行通信? 是否有任何优先级?
谢谢。
Eevee
您好!
是的、AM437x 上的 Linux 内核已配置为支持 IPv6。 关于路由器、TI 仅提供更高级别的内核特性和/或用户级守护程序、对这些特性如何与 CPSW 驱动程序(以太网 Mac)连接提供有限的支持。
对于 IPV4/IPV6组合环境的问题、我认为必须为应用程序选择 IPv4或 IPv6、以及它希望如何在网络上工作。 网络连接各种设备的方式取决于 IPv4或 IPv6。 据我所知、IPv4或 IPv6之间没有任何优先级。
此致、
Schuyler 先生