This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:是否可以使用 AM437x 处理器执行 IPv6通信?

Guru**** 1473595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206228/am4378-can-ipv6-communication-be-performed-using-the-am437x-processor

器件型号:AM4378

您好!

我正在考虑使用 AM437x 的 Linux SDK 进行开发。

问题1:
是否可以使用 AM437x 处理器执行 IPv6通信?
就 TRM 而言、它似乎支持 IPv6。

问题2.
使用 IPv6 DHCP 客户端功能时、支持以下哪些协议?
・Ra (路由器广告)
・无状态 DHCPv6
・Stateful DHCPv6

问题3:
在可以同时使用 IPv4和 IPv6的网络环境中、是否可以选择使用哪种协议进行通信? 是否有任何优先级?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、AM437x 上的 Linux 内核已配置为支持 IPv6。 关于路由器、TI 仅提供更高级别的内核特性和/或用户级守护程序、对这些特性如何与 CPSW 驱动程序(以太网 Mac)连接提供有限的支持。   

    对于 IPV4/IPV6组合环境的问题、我认为必须为应用程序选择 IPv4或 IPv6、以及它希望如何在网络上工作。 网络连接各种设备的方式取决于 IPv4或 IPv6。 据我所知、IPv4或 IPv6之间没有任何优先级。

    此致、

    Schuyler 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Schuyler

    关于 IPv6 DHCP 客户端、我想实现一个允许在将来 IPv4耗尽时使用 IPv6的功能。

    理想情况下、我希望开发一种实现使用 SDK for IPv4的软件的设备、当该设备连接到 IPv6网络环境时、我希望拥有一种可以获取 IPv6地址的配置、而不管路由器设置如何。 是否有可能获得任何实现该目标的建议?

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Schuyler

    我们需要尽快作出一些发展,所以请尽快答复。 请更新您的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    这是一个好问题、但我们(TI) 将无法回答此问题。 您要问的问题是有关网络管理的问题、这是硬件接口驱动程序的更高内核功能。 TI 为 Linux 提供的网络驱动程序实际上是第2层驱动程序。 这意味着接收和传输的数据包仅处理 MAC 地址、IPv4和 IPv6数据包在此级别下不进行处理。  

    此致、

    Schuyler 先生