This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62/AM62A OpenCL/ OpenGL/ Vulkan 支持/以太网

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213145/am62a3-am62-am62a-opencl-opengl-vulkan-support-ethernet

器件型号:AM62A3

大家好、

我的客户对 AM62和 AM62A 有以下2个问题

 

  1. 以太网–可以使用此处理器将网络分离(2 MACS)
  2. AM62A 是否支持 OpenGL 和 Vulkan

您知道我们是否可以为 OpenCL 提供这些处理器?

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62An`tn`t GPU、因此它不支持 OpenGL 和 Vulkan。 我们在今年的计划中提供了更高性能的 GPU 部件、该部件将支持此功能。 请通过电子邮件联系、以了解更多详细信息。 n`t 目前不支持将 GPU 用于通用计算、因此 GPU 加速不支持 OpenCL

    AM62和 AM62A 支持单个 MAC 和 CP 交换机实施。 对于2个 MAC 解决方案、客户需要查看支持多个 MAC 和 GPU 的 Jacinto 处理器。

    此致、

    拉胡尔