This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:如何禁用 C66? (Linux 和 uboot)

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212440/j721exsomxevm-how-to-disable-c66-linux-and-uboot

器件型号:J721EXSOMXEVM

我想在 Linux 中禁用器件 C66SS0_CORE0。

我`在 TRM 中提到的方法禁用了 PBIST、但运行`k3conf 禁用器件140 μ s 仍会使 C66SS0保持开启状态。  

此外、  我要在 u-boot DT 文件中的什么位置禁用 C66模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下函数的 U-Boot 和 Linux dts 实例中:k3-j721e-common-proc-board.dts

    添加以下节点禁用:

    &C66_0{
    状态="已禁用";
    };

    &C66_1{
    状态="已禁用";
    };

    这将禁用 C66实例。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是否还有办法 从 root@J7-EVM Linux 终端动态完成此操作? "k3conf disable device"命令对处理器不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    动态方法是不可能的。 我曾尝试使用 k3conf、但它无法正常使用。 因此、如果您不需要 c66x 处理器、禁用器件树应该是正确的方式。

    此致、

    基尔西