您好!
我们正在寻找针对88E1111以太网 PHY 的驱动程序支持、以与 AM3354 SW BSP 集成。
设置详细信息:
处理器: AM3354.
ETH Phy : 88E1111.
IDE:Code Coposer Studio
SW BSP:Starter Ware 02_00_00_07
使用的示例项目:enet_echo: AM335x_StarterWare_02_00_00_07 -> examples -> evmskAM335x -> enet_echo
使用的驱动程序: 1. am335x_StarterWare_02_00_00_07 ->驱动程序-> phy.c
2. am335x_StarterWare_02_00_00_07 ->第三方-> lwip-1.4.0 ->端口-> cpsw -> netif -> cpsw.c
当前状态:
1.连接很少。 PC 端 LED 未亮起。
问题:
在上述测试设置中、我们使用了 Starterware 中提供的默认驱动程序、该驱动程序用于 Atheros 以太网 PHY。 但我们使用的是 Marvell 88E1111 PHY。 我们为88E1111 PHY 修改了给定驱动程序。 我们对固定速度配置、禁用自动协商等进行了很少的更改 我尝试使用寄存器配置将速度更改为10Mbps、但它无法正常工作。
如果我们获得 针对 Starterware 平台的88E1111驱动程序将非常有用。