This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:如何检查电路板版本

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211243/j721exsomxevm-how-to-check-board-revision

器件型号:J721EXSOMXEVM

尊敬的 Jacinto champs:

 

此处尝试让 u-boot DFU 可与 J721EXSOMXEVM 上的 USB Type C 连接器搭配使用

在 u-boot DFU 一章中,文档规定:
" J721E 版本 E2和更早的电路板不支持此模式"

 

根据原理图和原理图标题中的修订历史记录、最新的修订版本应为 E8、但如何确保?

您能告诉您如何在实际电路板上检查版本吗? 您能给我们一张照片,比如在板上的哪个地方看一下吗?

 

谢谢!

 

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    您可以在电路板上检查 J721E SOM 板版本、其印刷方式应如下:

    在本例中、请查看以 E6结尾的 PCB 编号。

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的上述回答。

    按照您的说明、我看到我的 PCB#以结尾 8a. 仿真结果。 这是否意味着我的电路板不支持 USB DFU 引导模式? 引导 ROM 太旧?

    我按照 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-DFU.html 上的说明操作、 其中指出" J721E 版本不支持此模式 E2. 早期版本的板。" 根据上述链路设置 DIP 开关并上电后、USB (lsusb 和 dfu-util -l)上没有任何内容。

    如果我的主板(最近订购的)不正确、我应该订购哪种主板?

    此致、

    Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattias、

    您能发送完整的号码吗? 我相信你是最新的(晚于我)。

    让我们看看可能会出现什么问题。 您要连接到哪个 USB 端口? 应该是 USB-C 连接器。

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、我可能会排除它。 当我的 u-boot 报告了主板版本"未知"时、我很担心。

    J7 SOM 的完整 nr 为 PCB# PR0C078A、而在 J7通用处理器板上为 PCB# PR0C079A。

    是的、我通过 USB-C 转 USB-C 电缆将 EVM 上的 USB-C 连接器连接到我的 Linux 主机 PC。 我已通过将电缆和主机 PC 端口连接到 BeagleBone AI64来检查它是否正常工作。 对于 DIP 开关、我尝试按照上述说明进行操作。

    此致、

    Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我从引导 ROM 获取了 DFU、 感谢您指出我的 Rev 8A 板可以用来测试 USB 自举。