This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:构建 MCUSW 演示

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1210934/sk-tda4vm-building-mcusw-demo

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

您好!

如何构建 MCUSW 演示?  是否有特定的演示可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy Wang:

    您能否确认您要求在 Linux SK -TDA4VM 中使用 MCUSW 演示?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SK-TDA4VM 上不支持 MCUSW/MCAL。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在以下链接中找到 mcusw。 为何不在 SK-TDA4VM 上受支持?

    software-dl.ti.com/.../sdk_components_j721e.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy Wang,

    software-dl.ti.com/.../sdk_components_j721e.html

    它是 SDK-TDA4VM、而非 SK-TDA4VM。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如何在该 SDK 中编译 MCUSW?是否可以生成可以使用的演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RTOS SDK TDA4VM,

    请访问 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_top.html

    其中包含 MCUSS 演示的详细信息。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,

    客户希望在 CCS 中构建一个可在 TDA4VM 的 R5F 内核(MCU1_0)上运行的演示。 该演示可以基于 ti 工具链进行编译和运行、也就是说、只要包含一些 makefile、头文件或库、他就可以编译所需的可执行文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 用于调试,我们不支持 CCS 构建。 之前的链接分享了有关如何从 make 文件进行编译以及运行演示的详细信息。

    为了编译并获得可执行性、需要存在所有 SDK 文件。 我们不能错过、因为它可能会触发错误。

    此致

    Tarun Mukesh