This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:是否可以使用 AM437x 处理器执行 IPv6通信?

Guru**** 1474235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212390/am4378-can-ipv6-communication-be-performed-using-the-am437x-processor

器件型号:AM4378

您好!  

由于相关问题没有答案、是否可以尽快回答?

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206228/am4378-can-ipv6-communication-be-performed-using-the-am437x-processor/4568958#4568958

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在参考以下文档?

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/08_02_00_24/exports/docs/linux/Overview.html 

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwani

    我计划使用在网络上发布的最新 TI Linux SDK。 ,

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参考以下文档?

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/08_02_00_24/exports/docs/linux/Overview.html [/报价]

    您能否也确认这一点?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwani

    我检查了下面的信息,但没有描述我正在寻找的信息。
    您能告诉我:

    关于 IPv6 DHCP 客户端、我想实现一个允许在将来 IPv4耗尽时使用 IPv6的功能。 理想情况下、我希望开发一种实现使用 SDK for IPv4的软件的设备、当该设备连接到 IPv6网络环境时、我希望拥有一种可以获取 IPv6地址的配置、而不管路由器设置如何。 是否有可能获得任何实现该目标的建议?

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    我认为这是堆栈/应用级更改/功能(随内核提供)。 它与驱动程序层(由 TI 提供)无关。

    请告诉我,我们可以如何帮助你 在这里?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwani

    了解通过更改应用程序级别可以实现这一点是否正确?

    它目前处于概念阶段、尚未开发到应用程序中。  

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解通过更改应用程序级别可以实现此目的是否正确?

    我已经提到过、可以选择应用或内核级支持的特性/选项。

    此致

    Ashwani