This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:是否可以从 A53访问 MCU_mcan0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197935/processor-sdk-am62x-is-it-possible-to-access-mcu_mcan0-from-a53

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好、TI!

是否可以从 A53侧访问 MCU_mcan0。 使用该接口的正确方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、MCU_MCAN0不能从标准基于中断的驱动程序 A53中使用。 不过、它可以在轮询模式下使用。 团队正在努力在一段时间内增加支持。

    此外、您可以参考 TRM 上的以下表格 来了解连接信息。

    • 表3-6. 发起者和目标之间的连接表(第86页)
    • 表10-18. 中断连接摘要(第7997页)

    此致、
    Aparna.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、M4正在运行 ti RTOS、无法为 M4加载定制 RTOS、那么问题是如何验证  mcu_mcan0 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此查询是否仍处于打开状态?

    我们计划在 SDK 9.x 中支持在 Linux/A53中运行的 MCU MCAN,目前计划在7月期限内执行。