This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354 4线 ADC 采样频率

Guru**** 1645880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211485/am3354-am3354-4-wires-adc-sample-frequency

器件型号:AM3354

大家好、

   我们的 AM3354的默认采样频率如何?

   它是4线设置 TSC_ADC。 数据表中只有最大值。

   那么默认值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 双峰76

    感谢您的查询。

    我不理解这个问题。 您可能需要对问题进行更好的解释。

    下面的链接可能会有所帮助。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare_TouchScreen

    我希望对 ADC 进行一些配置、以便能够在最大频率或任何其他采样率下工作。

    请参阅 TRM  

    第12章、触摸屏 控制器  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 双峰76

    我有一个跟进问题。

    我正在尝试了解应用要求。  您能帮助我们了解您是 希望将 ADC 配置用于 TSC 应用还是将 ADC 配置为 ADC 以采样模拟输入吗?

    仅供参考、当 使用24MHz 晶体时、可实现最大 ADC 采样率。

    此致、

    Sreenivasa.