This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:AM64x MCU+ SDK 08.05.00.24的 EtherNet/IP 适配器演示未运行

Guru**** 2553340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211192/sk-am64b-ethernet-ip-adapter-demos-from-am64x-mcu-sdk-08-05-00-24-do-not-run

器件型号:SK-AM64B

尝试 SK-AM64B 上运行 EtherNet/IP 适配器演示时 、我在控制台(UART)输出中获得以下结果:

Pruicss  max =3 selected PRU:3
The data is corrupted, write default values.
Did Map 0x30080000 len 0x2000 to 0x30080000 (dram0)
Did Map 0x30082000 len 0x2000 to 0x30082000 (dram1)
Did Map 0x300b4000 len 0x4000 to 0x300b4000 (iram0)
Did Map 0x300b8000 len 0x4000 to 0x300b8000 (iram1)
Did Map 0x30090000 len 0x10000 to 0x30090000 (shdram)
Did Map 0x300a2000 len 0x400 to 0x300a2000 (control0)
Did Map 0x300a4000 len 0x400 to 0x300a4000 (control1)
Did Map 0x300a0000 len 0x2000 to 0x300a0000 (intc)
Did Map 0x300a6000 len 0x2000 to 0x300a6000 (cfg)
Did Map 0x300a8000 len 0x2000 to 0x300a8000 (uart0)
Did Map 0x300ae000 len 0x2000 to 0x300ae000 (iep)
Did Map 0x300b0000 len 0x2000 to 0x300b0000 (ecap0)
Did Map 0x300b2000 len 0x400 to 0x300b2000 (mii_rt)
Did Map 0x300b2000 len 0x1c00 to 0x300b2000 (mdio)
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_detect:152 PHY0 not ok
PRU_PHY_detect:160 PHY1 not ok
PRU_PHY_setLinkConfig: 0xd0020 EC is fatal=1, SRC:PRU_PHY_setLinkConfig:1562

Error: 0x000d0020, Fatal: yes

我的确注意到演示 的"支持的组合" 部分中提到的以下几点:

注意
此示例不适用于 PG2.0 HS-FS 器件

1.原因是这样吗? 我正在运行./mcu_plus_sdk_am64x_08_05_00_24/tools/boot/sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_null.release.hs_fs.tiimage映像(MD5:9890891082c94b5b5778322229ae600c)并通过 CCS 版本:12.2.0.00009在 Linux 上进行开发。

2.要让 EtherNet/IP 示例在此平台上运行、需要做些什么?

3.问题是否特定于示例、EtherNet/IP 库、硬件或其他对象?

如果你能够提供任何帮助,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我将尝试在我的设置上重现此情况并对您进行更新。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    灌电流 , EthernetIP Demo /application 不能在 HSFS 设备上运行。

    建议在此用例中使用 AM64x-GP1.0 EVM 电路板。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您能否更详细地介绍这些示例不起作用的原因? 此电路板上是否不支持 EtherNet/IP 和其他工业自动化协议? 是否希望在未来提供支持?

    另外、我注意到您建议的板似乎缺货。 是否有其他替代方案?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Theowald

    Ashwani 和我正在内部跟进、并将就此问题与您联系。  

    我通常建议使用  

     使用 TMDS64EVM 板代替 SK-AM64B 进行工业协议评估  

    不再支持 AM64x-GP1.0 EVM、因为我们确实希望客户开始全面使用 HSFS 器件。  

    此致

    Mukul