This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:DDR 引脚交换

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208504/am4377-ddr-pin-swap

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件:AM4376

大家好!

是否能 ı DDR3数据管脚或 DDR3地址管脚在其数据管脚或地址管脚组上的交换?

例如:

已选择 MT41K256M16TW-107。 对于 lover 字节,ı 要交换 DQ3-DQ1和 DQ0-6?

是否可以交换数据组和地址组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个字节内的 DQx 信号可以扫过。  或者可以交换整个字节(即、作为一个组的所有 DQx、DM、DQSx 信号都可以交换)。  您不能在字节之间混合 DQx (例如 DQ1和 DQ10)、而且绝对不允许混合地址信号。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的回应和您的天父。

    我想详细说明一下这个主题。

    您是说每个数据都可以被刷屏吗?

    例如、设计有2个 DDR3L (MT41K256M16TW-107)、

    DQ (0-15)是否可以在组内旋转以实现飞越式拓扑?

    对于 AM4376、标题为"AM4376:DDR 数据总线-交换数据线"、标题表示除 DQ0、DQ8、DQ16和 DQ24外的每个数据位均可闪烁

    我有点困惑。 也不知道如何从数据表中获取 DDR3引脚交换的信息。

    哪一页显示了这些信息?

    请告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个字节内的数据才能被扫频。  例如、DQ3和 DQ7、或者 DQ10和 DQ12。  您不能跨字节混合(例如 DQ3和 DQ12)。  不需要提及的关于 DQ0、DQ8、DQ16、DQ24的异常。

    所有布线指南均可在数据表的第5.12.8.2节中找到

    此致、

    詹姆斯