主题中讨论的其他器件:AM4376
大家好!
是否能 ı DDR3数据管脚或 DDR3地址管脚在其数据管脚或地址管脚组上的交换?
例如:
已选择 MT41K256M16TW-107。 对于 lover 字节,ı 要交换 DQ3-DQ1和 DQ0-6?
是否可以交换数据组和地址组?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、James:
感谢您的回应和您的天父。
我想详细说明一下这个主题。
您是说每个数据都可以被刷屏吗?
例如、设计有2个 DDR3L (MT41K256M16TW-107)、
DQ (0-15)是否可以在组内旋转以实现飞越式拓扑?
对于 AM4376、标题为"AM4376:DDR 数据总线-交换数据线"、标题表示除 DQ0、DQ8、DQ16和 DQ24外的每个数据位均可闪烁
我有点困惑。 也不知道如何从数据表中获取 DDR3引脚交换的信息。
哪一页显示了这些信息?
请告诉我吗?
此致、