This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:TI QNX SDK 缺少 QNX 软件包

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208414/processor-sdk-j721e-qnx-package-missing-for-ti-qnx-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

[注:带下划线和蓝色的词语是指向相关网站的链接]

我们正在尝试重现为电路板 j721e_evm 生成 QNX SD 卡映像的步骤、但即使我们满足了 QNX SDP 软件相关性、生成步骤 QNX_FS_CREATE 仍 会由于缺少图形库而返回以下错误:

 

似乎缺少文件夹/usr/lib/graphics/j721e。

目前、我们在文件夹/qnx710/target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics 中提供了以下文件夹:

  • 虚拟调试
  • Jacinto7
  • Jacinto7-调试
  • Vulkan

 

在 QNX 软件中心搜索相似之处本软件包、其中包含一个名为/usr/lib/graphics/j721s2的文件夹(与所需的文件夹非常相似):

 

以下是我们当前安装的软件包:

  

我们的 问题 是:

  • 是否有任何名为 com.qnx.qnx710.target.screen.board.j721e 的类似软件包?是否有没有构建没有图形库的 SD 卡映像的任何可能性?

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    您选择了正确的路径。  正在安装的 QNX Screen 包与 TI SDK 安装/编译脚本的预期内容不匹配。

    TI SDK 版本说明指出了测试 QNX BSP 和 QNX Screen 包的目标版本。

    例如、PSDK QNX 8.6、版本说明、软件相关性、位于  4.1.版本说明- 08_06_00—Processor SDK QNX J721E (TI.com)显示了下载依赖项。  

    期望是、如果安装了正在测试的任何 SDK 的"软件依赖关系"部分中列出的屏幕包、则上述目录路径问题将得到解决。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    从我发布的上一张图片可以看出、我已经安装了完全相同版本的软件包。 这些软件包只会将文件夹 Dumit*和 Jacinto7*添加到路径 /target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics.中  这些软件包都不会创建名为 j721e 的文件夹。

    如前所述、我们只有一个类似的软件包包含一个名为 j721s2的文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进、

    将与 TI 内部团队和 QNX/BlackBerry 团队进行核实并更新此主题。   

    在此期间、如果您确定正在从 QNX 软件中心下载正确的 J721E 软件包、并且如果安装似乎指向/target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics 目录、要继续操作、您可以尝试手动创建/target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics/j721e 目录、然后从/target/qnx/aarch64le/usr/lib/graphics 手动复制内容。  这将允许 TI SDK 在不进行修改的情况下继续运行。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的支持,现在我接着对这些图书馆的使用情况进行评论。 一旦我们为此找到解决方案、我就可以将其恢复为库存。

    此致、

    Antonio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    在之前提供的图像中、屏幕版本(内部版本 ID)未列出、它应该位于屏幕截图的最右端、已被切断。  

    希望了解您的设置中当前使用的是哪个版本的 J721E Screen 包。  您能否提供和/或确认内部版本 ID 137是正在使用的屏幕。

    谢谢。

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这是我的宝贝:

    com.qnx.flexera.tools/11.16.5.S202004081338//package
    com.qnx.qnx710/7.1.0.00472T202006132107S//root-package
    com.qnx.qnx710.bsp.ti_j721e_am752x_evm/0.0.6.00057T202201201611L/(qnx.target.aarch64le=true)/root-package
    com.qnx.qnx710.eula.qdl/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.host.mkqnximage/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.qnxsdp_env/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.binutils/2.32.0.00048T202107201143L/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.bison/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.build.thirdparty/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.extra/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.fsutils/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.gcc/8.3.0.00057T202106291227L/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.gdb/8.2.1.00060T202104261019L/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.idehooks/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.misc/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.mkqfs/0.0.4.01155T202109031257L/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.mkxfs/0.0.4.01113T202108041856L/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.openssl/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.qcc/7.1.0.00052T202108061235L/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.qnxlm2/0.0.4.00232T202108031539L//package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.secpol/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.host.win.x86_64.utils.kdserver/0.0.2.00472T202006132107S/(&(osgi.arch=x86_64)(osgi.os=win32)(osgi.ws=win32))/package
    com.qnx.qnx710.osr.libffi/3.2.1.00024T202005291144S//package
    com.qnx.qnx710.target/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.audio/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.audio.pc_generic/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.audio.usb/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.aoi/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.compression/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.cpp/8.0.0.00046T202011261608S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.elf/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.ipl/0.0.3.00949T202105071456L//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libcache/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libdrvr/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libelf/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libexpat/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libm/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libstartup/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.libxml2/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.mkfiles/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.shutdown/0.0.3.00949T202105071456L//package
    com.qnx.qnx710.target.base.slm/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.startup/0.0.6.01305T202201031029L//package
    com.qnx.qnx710.target.base.text.icu/0.0.2.00661T202011271054S//package
    com.qnx.qnx710.target.base.text.ncurses/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.bsp.i2c/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.bsp.sdio/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.bsp.spi/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.can/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.char/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.devc/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.hci/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.hci_generic/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.hci_mx6x/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.hci_omap/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.io_char/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.io_hci/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.capabilities/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.compat/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.core.group/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.debug/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.hw.pci_hw_x86/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.lib/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.server/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.srvrmod_event/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.srvrmod_misc/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.uisupport/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.connectivity.pci.utils/0.0.2.00024T202006141423S//package
    com.qnx.qnx710.target.docs.plugins/0.0.6.01155T202205061124L//package
    com.qnx.qnx710.target.drivers.flash/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.drivers.libfdt/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.fs.base/0.0.6.01258T202111161629L//package
    com.qnx.qnx710.target.fs.cam/0.0.6.01258T202111161629L//package
    com.qnx.qnx710.target.fs.gpt/0.0.4.01155T202109031257L//package
    com.qnx.qnx710.target.graphics.group/3.0.1.00201T202006041804S//package
    com.qnx.qnx710.target.input.devh/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.input.keyboard/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.microkernel.core/1.2.0.00949T202105071456L//package
    com.qnx.qnx710.target.microkernel.kdumper/0.0.3.00966T202105171238L//package
    com.qnx.qnx710.target.microkernel.slogger2/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.microkernel.tools/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.autoipd/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.bind/0.0.3.01029T202106161336L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.cifs/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.curl/0.0.3.01029T202106161336L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.daemons/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.devnp_cm/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.devnp_pci/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.devnp_usb/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.dhcp/0.0.3.01029T202106161336L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.ftp/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.ftpd/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.inetd/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.iopkt/0.0.6.01452T202205061312L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.iperf2/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.iperf3/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.libnetdrvr/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.mdnsresponder/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.nfs/0.0.3.01075T202107151258L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.ntp/0.0.2.00536T202008171401S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.openSSH/0.0.2.00472T202006132107S//root-package
    com.qnx.qnx710.target.net.pcap/0.0.3.01029T202106161336L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.ptp/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.ptpctrl/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.ptpd2/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.racoon/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.telnet/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.telnetd/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.tftp/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.usbdnet/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.net.utils/0.0.3.01029T202106161336L//package
    com.qnx.qnx710.target.net.wpa_supplicant/0.0.4.01155T202109031257L//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.base/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.hid/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.libqh/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.pps/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.server_monitor/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.smmu.api/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.os_services.smmu.core/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.qdb/0.0.2.00661T202011271054S//package
    com.qnx.qnx710.target.qscan/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.base/3.0.1.00201T202006041804S//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.board.jacinto7/3.0.1.00325T202104051955L//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.board.rgx_110/3.0.1.00325T202104051955L//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.device_input/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.device_input_screen/3.0.1.00201T202006041804S//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.docs.plugins/3.0.3.00383T202105112159L//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.fonts.engine/0.0.6.00190T202210030932L//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.img_codecs/0.0.6.00622T202205241025L//package
    com.qnx.qnx710.target.screen.video_capture/3.0.1.00201T202006041804S//package
    com.qnx.qnx710.target.security.authentication/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.security.crypto.openssl/0.0.3.00893T202104091534L//package
    com.qnx.qnx710.target.security.crypto.qcrypto/0.0.2.00641T202011171806L//package
    com.qnx.qnx710.target.security.pam/0.0.2.00641T202011171806L//package
    com.qnx.qnx710.target.security.random/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.security.sandbox/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.security.secpol/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.text.charconv/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.tools.cpp/8.3.0.00057T202106291227L//package
    com.qnx.qnx710.target.usb.base/0.0.6.01442T202204250358L//package
    com.qnx.qnx710.target.usb.dcd/0.0.4.01096T202107261650L//package
    com.qnx.qnx710.target.usb.dcd.ut/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.b/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.c/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.d/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.e/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.f/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.g/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.h/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.i/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.j/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.k/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.l/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.m/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.n/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.p/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.r/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.s/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.t/0.0.6.01270T202111231435L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.u/0.0.3.00949T202105071456L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.w/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.x/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.base.z/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.cpufreq/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.debugtools/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.gawk/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.gtest/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.hw/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.lua/0.0.3.01065T202107071520L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.neutrino/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.perl/5.32.0.00065T202107262225L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.publishers.cdpub/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.publishers.mmcsdpub/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.publishers.usblauncher/0.0.3.01065T202107071520L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.publishers.usblauncher.plugins/0.0.3.01065T202107071520L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.python3/3.8.8.00049T202107290743L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.system/0.0.4.01113T202108041856L//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.system.dumpifs/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.toybox/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.utlfd/0.0.2.00472T202006132107S//package
    com.qnx.qnx710.target.utils.valgrind/3.14.0.00053T202106090236L//package
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Antonio

    下面一行导致了该问题、并将安装到 TI SDK 预期的"jacinto7"文件夹、而不是"j721e"文件夹。

    com.qnx.qnx710.target.screen.board.jacinto7/3.0.1.00325T202104051955L//package  

    TI SDK 发行说明已更新、更正了要使用的软件包的命名约定、但要解决所出现的问题、请联系您的本地 (或远程) QNX/BlackBerry 联系人 o 针对 J721E 器件"请求访问屏幕3.2内部版本137"。

    此致、

    KB