请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 我们考虑 AM6254图表中所示的配置。
千兆位 PHY IC (DP83867)通过 RGMII1连接、而100M PHY IC 通过 RMII2连接。
我们是否能够将 RGMII 和 RMII 与 CPSW 一起使用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们考虑 AM6254图表中所示的配置。
千兆位 PHY IC (DP83867)通过 RGMII1连接、而100M PHY IC 通过 RMII2连接。
我们是否能够将 RGMII 和 RMII 与 CPSW 一起使用?

您好、user3895290
感谢您的查询
https://www.ti.com/lit/ml/sprad05/sprad05.pdf
7.3使用 CPSW3G 通用平台以太网交换机3端口千兆位以太网的以太网接口
CPSW3G 接口可配置为三端口交换机或双 MAC 接口。 两个接口都可以有自己的 MAC 地址。
CPSW3G 支持 RMII (10/100)或 RGMII (10/100/1000)。 对于 RMII 接口、请参阅器件特定 TRM 的 CPSW0 RMII 接口部分、了解建议的配置。
CPSW3G 支持使用混合 RMII/RGMII 拓扑。
以下常见问题解答提供了指向可以使用的关键配套资料的链接、包括 TRM。
(25)[常见问题解答] AM625定制电路板硬件设计–入门配套资料-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa.