This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:源代码下载失败、存储库

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203750/dra746-source-code-download-failed-with-repo

器件型号:DRA746

您好、专家。

如标题说明、  

我尝试下载 DRA746 Linux 内核和 u-boot 源码、但我遇到了一些有关 repo 的问题

* SDK 软件我使用的是什么:  

https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-DRA7X

*参考安装指南我阅读的内容:  

https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-TquuJjoEg9/6.00.00.03/Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide_-_Texas_Instruments_Wiki.pdf

请按如下所示检查部分

突击队如下:

主机$导出路径=${INSTALL_DIR}/bin:$PATH

主机$ CD ${INSTALL_DIR}

主机$./bin/fetch-sources.sh

然后我遇到了一些问题。

gibbs@gibbs-MS-7D17:~/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03$ export PATH=${INSTALL_DIR}/bin:$PATH
gibbs@gibbs-MS-7D17:~/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03$ ./bin/fetch-sources.sh 
error: command 'sync' requires repo to be installed first.
        Use "repo init" to install it here.
error: command 'forall' requires repo to be installed first.
        Use "repo init" to install it here.
gibbs@gibbs-MS-7D17:~/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03$ repo init
Downloading Repo source from gerrit.googlesource.com/git-repo
repo: warning: Invalid UTF-8 output:
cmd: ['git', 'tag', '-v', 'v2.32']
b'gpg: Signature made \xe5\xbb\xbf\xe5\xbb\xbf\xe4\xb8\x89\xe5\xb9\xb4\xe4\xb8\x89\xe6\x9c\x88\xe4\xb8\x80\xe6\x97\xa5 (\xe9\x80\xb1\xe4\xb8\x89) \xe4\xba\x8c\xe6\x99\x82\xe5\xbb\xbf\xe4\xb8\x89\xe5\x88\ngpg:                using DSA key 8BB9AD793E8E6153AF0F9A4416530D5E920F5C65\ngpg: Good signature from "Repo Maintainer <repo@android.kernel.org>" [unknown]\ngpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\ngpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.\nPrimary key fingerprint: 8BB9 AD79 3E8E 6153 AF0F  9A44 1653 0D5E 920F 5C65\n'

... A new version of repo (2.32) is available.
... You should upgrade soon:
    cp /home/gibbs/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03/.repo/repo/repo /home/gibbs/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03/bin/repo

fatal: manifest url is required.
gibbs@gibbs-MS-7D17:~/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03$ echo ${INSTALL_DIR}
/home/gibbs/work/dra746/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03

错误消息为"致命:需要 manifest URL。"

有人给我一些解决这个问题的建议吗?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    您在哪个版本的 Ubuntu 上尝试此操作?

    这适用于 Ubuntu 14.04。

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik。

    感谢您的回复。

    我使用  Ubuntu 20.04。

    但我认为这句话现在不再是一个紧迫的问题了。

    因此问题可以解决。

    吉布斯