This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:使用 AM4378和 TI-SDK 8.02.00.24确定内核严重故障的原因

Guru**** 1144860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204567/am4378-determine-cause-of-kernel-panic-using-am4378-and-ti-sdk-8-02-00-24

器件型号:AM4378

您好!

我们拥有基于 AM4378参考板的定制电路板。 我们最近将 TI SDK 从 v4.00.00.04升级到 v8.02.00.24、仅有一些定制选项来支持我们的特定硬件。 自从升级后,我们经常收到内核恐慌(每天几次)。 通过连接 FTDI 线缆、我们偶尔会看到内核紧急调试打印、但大多数情况下我们不会。 不幸的是,我们未能找到一个模式或任何行为,可能导致恐慌的需求。 少数我们确实看到内核恐慌打印语句,它们总是非常不同。 我们应该如何进行这样的调试呢?

 

我包括了我们看到内核紧急调试打印的极少数情况中的一个输出。

e2e.ti.com/.../8551.kernel_5F00_panic.txt

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉我们的回复延迟了。 我要把这个问题转交给我们的 Linux 支持团队。

    此致、

    简中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是跟进这个问题、因为我没有看到任何更新。 我们是否可以通过某种途径上报这些类型的问题?

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很抱歉我的回复延迟了。

    通常内核在"8<--cut here --"后面转储许多消息,这些消息提供了更多信息。 但在内核日志中却不是这种情况。 我想你已经禁用了一些内核 Kconfig 选项,这些选项禁用了内核调试日志,但我不确定这些选项是什么。 您能否尝试找出内核 Kconfig 选项以启用内核调试日志? 您可以将内核.config 与 SDK 内核中的 defconfig 进行比较:arch/arm/configs/tisdk_am437x-evm_defconfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我在 TI SDK 中查看了我们的.config 文件、因而我们未将包含 debug 字样的任何内容关闭。 实际上、我们只轻触了一个选项:"调试"一词、然后将这个选项打开。 我不确定这是否会产生负面影响。 选项是"CONFIG_DYNAY_DEBUG=y"

    时间