This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:disableDssInterruptsOnA15.sh 中的 DISPC 是什么

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191948/tda2evm5777-what-is-dispc-in-disabledssinterruptsona15-sh

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012、TIDEP-01017

使用 TIDEP-01012和 TIDEP-01017 EVM 板、我运行 ./disableDssInterruptsOnA15.sh

(1)在 ./disableDssInterruptsOnA15.sh 中、 写入 `omapconf clear 位$crossbar 0`是否正确?

您认为``应该删除吗? 只有  omapconf 清除位$crossbar 0可以?

(2)什么是 DISPC? omapconf dump crossbar IRQ MPU | grep DISPC | awk -F""{print $4}"

当  omapconf dump crossbar IRQ MPU 运行时、根本没有 DISPC。

root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #./disableDssInterruptsOnA15.sh
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:命令:找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:命令:找不到命令
更新值为


地址接口命令

###警告###:使用以下[READ | WRITE | SET BIT | CLEAR BIT | DUMP]命令可自行承担风险!
未进行地址检查、可生成:
-总线错误(无效或无法访问 ,
-平台崩溃/挂起(不良 )。

读取任一给定的 OMAP 存储器地址(寄存器) 或 如 TRM 中所列。

写入 对任何 OMAP 存储器地址(寄存器)取值 或 如 TRM 中所列。

在处设置位 向任何 OMAP 存储器地址(寄存器)中写入 或 如 TRM 中所列。

清除处的位 向任何 OMAP 存储器地址(寄存器)中写入 或 如 TRM 中所列。

从转储一系列 OMAP 存储器地址 至 。
请注意、给定范围内的所有地址都必须有效且可访问。

###警告###:使用以下 I2C [read | write]命令,风险由您自行承担!
未进行地址检查、可生成:
- I2C 总线错误(无效或不可访问 ,
-平台崩溃/挂起(不良 )。

读取位于地址的 I2C 寄存器 来自 I2C 芯片 方法 。

写入 位于 I2C 寄存器中的地址 来自 I2C 芯片 方法 。
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk cat ./disableDssInterruptsOnA15.sh
#!/bin/sh
#禁用从 a15中断的显示
#这是一个临时修补程序

#已确定20是 A15上 DISPC_IRQ 的 IRQ 号。
# grep for crossbar 请求并禁用它
#更新 ipks 在 J6-eco 情况下

crossbar=`omapconf dump crossbar IRQ MPU | grep DISPC | awk -F""{print $4}"`
#修改最后4位
`omapconf clear bit $crossbar 0`
`omapconf clear bit $crossbar 1`
`omapconf clear bit $crossbar 2`
`omapconf clear bit $crossbar 3`
`omapconf clear bit $crossbar 4`
`omapconf clear bit $crossbar 5`
`omapconf clear bit $crossbar 6`
`omapconf clear bit $crossbar 7`
`omapconf clear bit $crossbar 8`
Val=`omapconf 读取$crossbar 2>&1 | grep -v omapconf`
echo "更新的$crossbar 值是$val"
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk omapconf dump crossbar IRQ MPU
OMAPCONF (修订版 v1.73-17-g578778b 构建时间:2019年5月14日01:27:24 IST)

硬件平台:
通用 DRA74X (平展器件树)
DRA75X ES2.0 GP 器件(标准性能(1.0GHz))
TPS659038 ES 未知

软件构建详细信息:
构建:
版本:______ ____ __
内核:
版本:4.4.4-00041-g84382ab
作者: x0284921@bangvideoapps02.
工具链:GCC 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)
类型:#1 SMP 抢占
日期:2019年8月5日星期一14:52:40 IST

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| MPU IRQ 交叉转储|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|索引|地址| VAL |名称|来源|描述|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0 | N/A | N/A | MPU_CLUSTER_IRQ_INTERR | MPU_CLUSTER |非法写入中断控制器内存映射区域|
| 1 | N/A | N/A | CS_CTI_MPU_C0_IRQ | MPU_C0_CS_CTI | TRIGOUT[6] of Cross Trigger Interface 0 (CTI0)|
| 2 | N/A | N/A | CS_CTI_MPU_C1_IRQ | MPU_C1_CS_CTI | TRIGOUT[6] of Cross Trigger Interface 1 (CTI1)|
| 3 | N/A | N/A | MPU_CLUSTER_IRQ_AXIERR | MPU_CLUSTER |错误指示 AXI 写入事务使用 BRESP 错误|
|4| 0x4A002A48| 0|保留|保留|不适用|
| 5 | N/A | N/A | WD_TIMER_MPU_C0_IRQ_WARN | MPU_WD_TIMER | MPU_WD_TIMER 通道0警告中断|
| 6 | N/A | N/A | WD_TIMER_MPU_C1_IRQ_WARN | MPU_WD_TIMER | MPU_WD_TIMER 通道1警告中断|
|7| 0x4A002A4A | 0|保留|保留|不适用|
| 8| 0x4A002A4C | 0|保留|保留|不适用|
| 9| 0x4A002A4E | 0|保留|保留|不适用|
| 10 | 0x4A002A50 | 5 | L3_MAIN_IRQ_APP_ERR | L3_MAIN | L3_MAIN 应用程序或不可归属错误|
|11| 0x4A002A52| 0|保留|保留|不适用|
|12| 0x4A002A54| 0|保留|保留|不适用|
|13| 0x4A002A56| 0|保留|保留|不适用|
| 14| 0x4A002A58| 0|保留|保留|不适用|
|15| 0x4A002A5A | 0|保留|保留|不适用|
| 16| 0x4A002A5C | 0|保留|保留|不适用|
| 17| 0x4A002A5E | 0|保留|保留|不适用|
| 18 | 0x4A002A60 | 0 |保留|保留|不适用|
| 19| 0x4A002A62| 0|保留|保留|不适用|
| 20| 0x4A002A64| 0|保留|保留|不适用|
| 21 | 0x4A002A66 | 0 |保留|保留|不适用|
| 22 | 0x4A002A68 | 0 |保留|保留|不适用|
| 23| 0x4A002A6A | 0|保留|保留|不适用|
|24| 0x4A002A6C | 0|保留|保留|不适用|
| 25| 0x4A002A6E | 0|保留|保留|不适用|
| 26| 0x4A002A70| 0|保留|保留|不适用|
| 27 | 0x4A002A72 | 0 |保留|保留|不适用|
| 28| 0x4A002A74| 0|保留|保留|不适用|
| 29 | 0x4A002A76| 0 |保留|保留|不适用|
| 30 | 0x4A002A78 | 0 |保留|保留|不适用|
| 31 | 0x4A002A7A | 0 |保留|保留|不适用|
| 32| 0x4A002A7C | 0|保留|保留|不适用|
| 33 | 0x4A002A7E | 0 |保留|保留|不适用|
| 34 | 0x4A002A80 | 0 |保留|保留|不适用|
| 35 | 0x4A002A82 | 0 |保留|保留|不适用|
| 36 | 0x4A002A84 | 0 |保留|保留|不适用|
| 37 | 0x4A002A86 | 0 |保留|保留|不适用|
| 38 | 0x4A002A88 | 0 |保留|保留|不适用|
| 39 | 0x4A002A8A | 0 |保留|保留|不适用|
| 40| 0x4A002A8C | 0|保留|保留|不适用|
| 41 | 0x4A002A8E | 0 |保留|保留|不适用|
| 42| 0x4A002A90| 0|保留|保留|不适用|
| 43 | 0x4A002A92 | 0 |保留|保留|不适用|
| 44 | 0x4A002A94 | 0 |保留|保留|不适用|
| 45 | 0x4A002A96 | 0 |保留|保留|不适用|
| 46 | 0x4A002A98 | 0 |保留|保留|不适用|
| 47 | 0x4A002A9A | 0 |保留|保留|不适用|
| 48 | 0x4A002A9C | 0 |保留|保留|不适用|
| 49 | 0x4A002A9E | 0 |保留|保留|不适用|
| 50 | 0x4A002AA0| 0 |保留|保留|不适用|
| 51 | 0x4A002AA2 | 0 |保留|保留|不适用|
| 52 | 0x4A002AA4 | 0 |保留|保留|不适用|
| 53| 0x4A002AA6| 0|保留|保留|不适用|
| 54 | 0x4A002AA8| 0 |保留|保留|不适用|
| 55 | 0x4A002AA| 0 |保留|保留|不适用|
| 56| 0x4A002AAC | 0|保留|保留|不适用|
| 57 | 0x4A002AAE | 0 |保留|保留|不适用|
| 58 | 0x4A002AB0| 0 |保留|保留|不适用|
| 59| 0x4A002AB2| 0|保留|保留|不适用|
| 60| 0x4A002AB4| 0|保留|保留|不适用|
| 61 | 0x4A002AB6| 0|保留|保留|不适用|
| 62| 0x4A002AB8| 0|保留|保留|不适用|
| 63 | 0x4A002ABA | 0 |保留|保留|不适用|
| 64 | 0x4A002ABC | 0 |保留|保留|不适用|
| 65 | 0x4A002ABE | 0 |保留|保留|不适用|
| 66| 0x4A002AC0| 0 |保留|保留|不适用|
| 67 | 0x4A002AC2| 0 |保留|保留|不适用|
| 68 | 0x4A002AC4| 0 |保留|保留|不适用|
| 69 | 0x4A002AC6 | 0 |保留|保留|不适用|
| 70 | 0x4A002AC8| 0 |保留|保留|不适用|
| 71 | 0x4A002ACA | 0 |保留|保留| N/A |
|72| 0x4A002ACC | 0|保留|保留|不适用|
| 73| 0x4A002ACE | 0|保留|保留|不适用|
| 74| 0x4A002AD0| 0 |保留|保留|不适用|
| 75| 0x4A002AD2| 0|保留|保留|不适用|
| 76 | 0x4A002AD4| 0 |保留|保留|不适用|
| 77 | 0x4A002AD6 | 147 | DS2_IRQ_MMU1 | DSP2 | DSP2 MMU1中断|
| 78 | 0x4A002AD8 | 146 | DS2_IRQ_MMU0 | DSP2 | DSP2 MMU0 interrupt |
| 79 | 0x4A002ADA | 47 | RNG_IRQ | RNG | RNG 中断|
| 80 | 0x4A002ADC | 46 | SHA2MD5_1_IRQ_P | SHA2MD5_1 | HIB2上的 SHA2MD5_1中断|
| 81 | 0x4A002ADE | 77 | DES3DES_IRQ_P | DES3DES | DES3DES 公共中断|
| 82| 0x4A002AE0| 59|保留|保留|不适用|
| 83 | 0x4A002AE2 | 80 | AES1_IRQ_P | AES1 | AES1公共中断|
| 84 | 0x4A002AE4 | 222 | DCAN1_IRQ_INT0 | DCAN1 | DCAN1 interrupt 0|
| 85 | 0x4A002AE6 | 337 | GMAC_SW_IRQ_MISC_PULSE | GMAC_SW | GMAC_SW 杂项中断|
| 86 | 0x4A002AE8 | 336 | GMAC_SW_IRQ_TX_PULSE | GMAC_SW | GMAC_SW TRANSMIT INTERRUPT |
| 87 | 0x4A002AEA | 335 | GMAC_SW_IRQ_RX_PULSE | GMAC_SW | GMAC_SW receive interrupt |
| 88 | 0x4A002AEC | 334 | GMAC_SW_IRQ_RX_THRESH_PULSE | GMAC_SW | GMAC_SW receive threshold interrupt |
| 89 | 0x4A002AEE | 160 | McASP8_IRQ_AREVT | McASP8 | McASP8接收中断|
| 90 | 0x4A002AF0 | 161 | McASP8_IRQ_AXVT | McASP8| McASP8发送中断|
|91| 0x4A002AF2| 15| GPMC_IRQ | GPMC | GPMC INTERRUPT |
| 92 | 0x4A002AF4| 1 | ELM_IRQ | ELM |错误位置进程完成中断|
| 93 | 0x4A002AF6 | 87 | USB2_IRQ_INTR1 | USB2 | USB2中断1|
| 94 | 0x4A002AF8 | 72 | USB1_IRQ_INTR1 | USB1 | USB1 interrupt 1|
| 95 | 0x4A002AFA | 217 | RTC_SS_IRQ_ALARM | RTC_SS | RTC_SS ALARM INTERRUPT |
| 96 | 0x4A002AFC | 49 | SATA_IRQ | SATA | SATA interrupt |
| 97 | 0x4A002AFE | 343 | QSPI_IRQ | QSPI | QSPI interrupt |
| 98 | 0x4A002B00 | 396 | IPU2_IRQ_MMU | IPU2 | IPU2 MMU interrupt |
| 99 | 0x4A002B02 | 395 | IPU1_IRQ_MMU | IPU1 | IPU1 MMU interrupt |
| 100 | 0x4A002B04 | 145 | DSP1_IRQ_MMU1 | DSP1 | DSP1 MMU1中断|
| 101 | 0x4A002B06 | 23 | DSP1_IRQ_MMU0 | DSP1 | DSP1 MMU0 INTERRUPT |
| 102 | 0x4A002B08 | 81 | MMC2_IRQ | MMC2 | MMC2 interrupt |
| 103 | 0x4A002B0A | 78 | MMC1_IRQ | MMC1 | MMC1 INTERRUPT |
| 104 | 0x4A002B0C | 56 | I2C3_IRQ | I2C3 | I2C3 interrupt |
| 105 | 0x4A002B0E | 51 | I2C1_IRQ | I2C1 | I2C1 interrupt |
| 106 | 0x4A002B10 | 120 | BB2D_IRQ | BB2D | BB2D 中断|
| 107 | 0x4A002B12 | 16| GPU_IRQ | GPU | GPU 中断|
|108| 0x4A002B14| 108| DMM_IRQ | DMM | DMM interrupt |
| 109 | 0x4A002B16 | 342 | TIMER16_IRQ | TIMER16 | TIMER16 INTERRUPT |
| 110 | 0x4A002B18 | 341 | TIMER15_IRQ | TIMER15 | TIMER15 INTERRUPT |
| 111 | 0x4A002B1A | 340 | TIMER14_IRQ | TIMER14 | TIMER14 INTERRUPT |
| 112 | 0x4A002B1C | 339 | TIMER13_IRQ | TIMER13 | TIMER13 INTERRUPT |
| 113 | 0x4A002B1E | 90 | TIMER12_IRQ | TIMER12 | TIMER12 INTERRUPT |
| 114 | 0x4A002B20 | 42 | TIMER11_IRQ | TIMER11 | TIMER11 INTERRUPT |
| 115 | 0x4A002B22 | 41 | TIMER10_IRQ | TIMER10 | TIMER10 INTERRUPT |
| 116 | 0x4A002B24 | 40 | TIMER9_IRQ | TIMER9 | TIMER9 INTERRUPT |
| 117 | 0x4A002B26 | 39 | TIMER8_IRQ | TIMER8 | TIMER8 INTERRUPT |
| 118 | 0x4A002B28 | 38 | TIMER7_IRQ | TIMER7 | TIMER7 INTERRUPT |
| 119 | 0x4A002B2A | 37 | TIMER6_IRQ | TIMER6 | TIMER6 INTERRUPT |
| 120 | 0x4A002B2C | 36 | TIMER5_IRQ | TIMER5 | TIMER5 INTERRUPT |
| 121 | 0x4A002B2E | 35 | TIMER4_IRQ | TIMER4 | TIMER4 INTERRUPT |
|122 | 0x4A002B30 | 34 | TIMER3_IRQ | TIMER3 | TIMER3 INTERRUPT |
| 123 | 0x4A002B32 | 33 | TIMER2_IRQ | TIMER2 | TIMER2 INTERRUPT |
| 124 | 0x4A002B34 | 256 | MAILBOX6_IRQ_User3 | MAILBOX6 |邮箱6用户3中断|
| 125 | 0x4A002B36 | 255 | MAILBOX6_IRQ_User2 | MAILBOX6 |邮箱6用户2中断|
| 126 | 0x4A002B38 | 254 | MAILBOX6_IRQ_User1 | MAILBOX6 |邮箱6用户1中断|
| 127 | 0x4A002B3A | 253 | MAILBOX6_IRQ_USER0 | MAILBOX6 |邮箱6用户0中断|
| 128| 0x4A002B3C | 252 | MAILBOX5_IRQ_User3 | MAILBOX5 |邮箱5用户3中断|
| 129 | 0x4A002B3E | 251 | MAILBOX5_IRQ_User2 | MAILBOX5 |邮箱5用户2中断|
| 130 | 0x4A002B40 | 250 | MAILBOX5_IRQ_User1 | MAILBOX5 |邮箱5用户1中断|
| 131 | N/A | N/A | MPU_CLUSTER_IRQ_PMU_C0 | MPU_CLUSTER | MPU CORE 0 PMU INTERRUPT |
| 132 | N/A | N/A | MPU_CLUSTER_IRQ_PMU_C1 | MPU_CLUSTER | MPU CORE 1 PMU INTERRUPT |
|133| 0x4A002B42| 0|保留|保留|不适用|
| 134 | 0x4A002B44 | 249 | MAILBOX5_IRQ_USER0 | MAILBOX5 |邮箱5用户0中断|
| 135 | 0x4A002B46 | 69 | UART3_IRQ | UART3 | UART3 INTERRUPT |
| 136 | 0x4A002B48 | 68 | UART2_IRQ | UART2 | UART2中断|
| 137 | 0x4A002B4A | 67 | UART1_IRQ | UART1 | UART1 interrupt |
| 138 | 0x4A002B4C | 116 | GPIO8_IRQ_1 | GPIO8 | GPIO8 interrupt 1|
| 139 | 0x4A002B4E | 0 |保留|保留|不适用|
|140| 0x4A002B50| 0|保留|保留|不适用|
| 141 | 0x4A002B52 | 29 | GPIO6_IRQ_1 | GPIO6 | GPIO6 interrupt 1|
| 142 | 0x4A002B54 | 27 | GPIO4_IRQ_1 | GPIO4 | GPIO4 interrupt 1|
| 143 | 0x4A002B56 | 26| GPIO3_IRQ_1 | GPIO3 | GPIO3 interrupt 1|
| 144 | 0x4A002B58 | 24 | GPIO1_IRQ_1 | GPIO1 | GPIO1 interrupt 1|
| 145 | 0x4A002B5A | 371 | EDMA_TC1_IRQ_ERR | EDMA | TC1 EDMA TPTC1错误中断|
| 146 | 0x4A002B5C | 370 | EDMA_TC0_IRQ_ERR | EDMA | TC0 EDMA TPTC0 ERROR INTERRUPT |
| 147 | 0x4A002B5E | 359 | EDMA_TPCC_IRQ_ERR | EDMA | TPCC EDMA TPCC ERROR INTERRUPT |
| 148 | 0x4A002B60 | 360 | EDMA_TPCC_IRQ_MP | EDMA | TPCC EDMA TPCC 存储器保护中断|
| 149 | 0x4A002B62 | 361 | EDMA_TPCC_IRQ_REGION0 | EDMA | TPCC EDMA TPCC REGION 0 INTERRUPT |
| 150 | 0x4A002B64 | 10| dma_system_IRQ_3| dma_system |系统 DMA 中断3|
| 151 | 0x4A002B66 | 9| dma_system_IRQ_2 | dma_system |系统 DMA 中断2|
| 152 | 0x4A002B68 | 8| dma_system_IRQ_1 | dma_system |系统 DMA 中断1|
|153| 0x4A002B6A | 7| dma_system_IRQ_0| dma_system |系统 DMA 中断0|
| 154 | 0x4A002B6C | 121 | CTRL_MODULE_COREQ_THERMAL_ALERT | CTRL_MODULE | CTRL_MODULE THERLY ALERT INTERRUPT |
| 155 | 0x4A002B6E | 233 | PCIE_SS1_IRQ_INT1 | PCIE_SS1 | PCIE_SS1 interrupt 1|
| 156 | 0x4A002B70 | 232 | PCIE_SS1_IRQ_INT0 | PCIE_SS1 | PCIE_SS1 INTERRUPT 0|
|157| 0x4A002B72| 6| PRM_IRQ_MPU | PRM| PRCM 中断至 MPU |
| 158 | 0x4A002B74 | 4 | L3_MAIN_IRQ_DBG_ERR | L3_MAIN | L3_MAIN debug error |
| 159 | 0x4A002B76 | 32 | Timer1_IRQ | Timer1 | Timer1 interrupt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于显示驱动程序在 R5上运行、该脚本用于禁用从显示控制器(DISPC)到 A15的中断。

    我认为这个脚本可能已经过时了、不再需要了。 所需的配置可能已内置于 SDK 中的代码中。

    您可以尝试在不运行脚本的情况下运行 Vision SDK 演示。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供一个 在不运行脚本的情况下运行 Vision SDK 演示的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅用户指南。

    ~/processor_sdk_vision_03_08_00_00/vision_sdk/docs/linux/VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stanley 你好:

      安装 PROCESSOR_SDK_RADAR_03_08_00_00_setupwin.exe 后没有 Linux/VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请安装 Vision SDK、而不是 Radar SDK。

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    使用 VisionSDK_Linux_UserGuide、当我运行 apps.out 时、为什么 UART_print 无法停止?

    系统总是打印、我没有时间选择任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 tda2xx_CASCAAD_LINUX_RADAR 配置构建了 VISION_SDK?

    TIDEP-01012和 TIDEP-01017 EVM 板是级联雷达 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我使用了的预构建映像  

    C:\processor_SDK_CASCALOAD_RADAD_03_08_00_00_BINARIENT\processor_SDK_CASCALOAD_03_08_00_00_BINARYS\VISION_SDK\prebuild\linux\tda2xx_CASCAAD_Linux_RAD\HLOS\linux\linux\boot

    此外、处理器视觉 SDK 和处理器雷达 SDK 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请参阅~\processor_sdk_vision_03_08_00_00\vision_sdk\docs\FeatureSpecificationUserGuide\VisionSDK_UserGuide_Cascade Radar_Data_Acquisition _Tool_Usecase.pdf。

    雷达 SDK 是 Vision SDK 的子集。

    RADAR SDK 用于支持 RTOS 雷达处理。 但不包括在 A15上运行 Linux。

    VISION SDK 包含 A15上的 Linux 支持、但不包括雷达处理支持。 这用于雷达数据采集。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VisionSDK_UserGuide_Cascade_Radar_Data_Acquisition_Tool_Usecase.pdf 用于采集 VISION SDK 的雷达数据。

    哪份 pdf 适用于雷达 SDK 的 RTOS 雷达处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考以下文档。

    processor_sdk_vision_03_08_00_00/vision_sdk/docs/Radar/ProcessorSDKRadar_DataSheet.pdf

    processor_sdk_vision_03_08_00_00/vision_sdk/docs/Radar/ProcessorSDKRadar_UserGuide.pdf

    我们提供对框架的支持、但其中包含的雷达处理算法仅用作演示的参考。 我们不提供任何雷达算法支持/修改。

    此致、
    斯坦利