This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:兼容性和差异

Guru**** 2543930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1210021/tms320c6678-cooperabilities-and-differences

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6671

您好!

我一直在查看 TMS320C6678和 TMS320C6671的数据表、但无法确定这两个型号是否引脚兼容。 请您澄清这一问题吗?

此外、如果您能强调 TMS320C6678和 TMS320C6671之间的主要区别、我将不胜感激。 您的指导对于帮助我为我的项目做出明智的决定将是非常宝贵的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们的硬件专家将回答您的第一个问题。

    --

    在第二个问题上、主要区别在于 C6678有8个 C66x DSP 内核、而 C6671只有一个 C66xDSP 内核。

    由于 C6678有8个内核、因此可以通过 IPC 在8个内核之间进行运算、与单核 C6671相比、速度将更大  

    C6678的最大内核频率为1.4 GHz、而 C6671的最大内核频率为1.25 GHz。

    --

    可用于 C6678的 EVM 板用于演示特性和功能、其中提供了原理图、TRM、BOM 等。 这将简化产品开发。

    在启动定制产品和设计之前、用户可以轻松获得 EVM 的实践经验。

    在软件方面,处理器 SDK (软件开发套件)提供驱动程序示例以测试外设。

    但这是一个常见的错误、也适用于 C6671。

    --

    IPC -图像处理演示软件可用于 C6678。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、这两个器件是引脚兼容的。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已经指出、在 C667x 系列中、最后一个数字用于内核计数、可能是1、2、4、8。 具有更多内核可能意味着具有更大的处理能力。 但是、请记住、处理能力不会像处理个人计算机一样被您支配。 相反,必须仔细规划工作分配和结果收集手动. 诸如 OpenMP 之类的工具允许该工作的某些卸载、但仍有一个陡峭的学习曲线。 在我们的团队中、我们拥有超过10年的4核处理器经验、虽然我们不能超越实验、但生产应用仍然采用单核处理器。