This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:AM62x 系列(am625):TI 机器出现 MC:k3r5-hs-se、MC:k3r5-hs-FS 等故障

Guru**** 2579475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1209662/am625-am625-am62x-family-am625-ti-machine-failed-for-mc-k3r5-hs-se-mc-k3r5-hs-fs-etc

器件型号:AM625

你好,专家!

我们在 Yocto 上使用用于 TI am6254的自定义电路板设置。

我在使用 Yocto 上的 TI am6254机器时遇到了问题。

以下是自定义硬件的故障日志。

/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging-2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33/armv7a.
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging/armv7a
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/files/armv7a
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-carrier/recipes-bsp/u-boot/files/arm
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot/arm
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging-2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33/arm
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging/arm
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/files/arm
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-carrier/recipes-bsp/u-boot/files
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging-2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33/
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging
|/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/files
| DEBUG:执行 shell 函数 do_configure
注意: make cross_compile=arm-poky-linux-gnueabi- cc=arm-poky-linux-gnueabi-gcc --sysroot=gitAUTOINC+2781231a33-r36//home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01
| make:正在输入目录"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git"
| make -C /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/build KBUILD_SRC=/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git \
|-f /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/Makefile am62x_evm_r5_defconfig
| make[1]:输入目录/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/build'
| make -f /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/Makefile.build obj=scripts/basic
| gcc -issystem/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_ontrol /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01
| rm -f .tmp_quite_recordmcount
| ln -fsn /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git 源代码
|/bin/sh /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/mkmakefile \
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git . 2020 01年
| GEN ./ Makefile.
| make -f /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/Makefile.build obj=scripts/kconfig am62x_evm_r5_defconfig
| gcc -issystem/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontglib-LRD-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_ontcontrol_LRD_k3r5_hs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2 "-dloCALE -c -o scripts/kconfig/conf.o /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/kconfig/conf.c
| bison -osscripts/kconfig/zconf.c -t -l /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/kconfig/zconf.y
| flex -osscripts/kconfig/zconf.lex.c -L /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/kconfig/zconf.l
| gcc -issystem/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontglib-LRD-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_ontcontrol_LRD_k3r5_hs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2 "-DLOCALE -i/HOME/Aws-suma/OneControl/build-LRD-am62xx-oneconControl-LRD-5.10-rt-test/tmp/tmp/work/am62xx_oneconscripts_LRD_k3r5_hs_poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-Is/1_2020.01/tagc/gicm/configkconfig.c/config.c/g32c/config-cc/g32c/config.scripts/g3c/g3c/jc/脚本
| gcc -issystem/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_ontrol /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 /home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2
| scripts/kconfig.conf --- defconfig=arch/../configs/am62x_evm_r5_defconfig Kconfig
|***
|***找不到默认配置"arch/../configs/am62x_evm_r5_defconfig "!
|***
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/kconfig/Makefile:128:目标"am62x_evm_r5_defconfig"的配方失败
| make[2]:***[am62x_evm_r5_defconfig]错误1.
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/Makefile:539:目标"am62x_evm_r5_defconfig"的食谱失败
| make[1]:***[am62x_evm_r5_defconfig]错误2.
|make[1]:正在离开目录/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/build'
| Makefiles:167:目标'SHUB-make'的食谱失败了
|制造:***[sub-make]错误2.
| make:正在离开目录"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 + gitAUTOINC+2781231a33-R36/git"
|错误:OE_runmake 失败
| WARNING :/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/temp/run.do_configure.12314:1从"EXIT 1"退出1
| error:执行"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_fs-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/temp/run.do_configure.12314"失败,退出代码为1
错误:任务(MC:k3r5-hs-fs:/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:DO_CONFIG)失败、退出代码"1"
注意:任务摘要:尝试了10417个任务、其中10407不需要重新运行、3个任务失败。

摘要:3个任务失败:
mc:k3r5-gp:/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:do_configure
mc:k3r5-hs-se:/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:do_configure
mc:k3r5-hs-fs:/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:DO_configure
摘要:显示6条错误消息,返回非零退出代码。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

根据最新的同步可能是它正在发生 ,主要是因为它正在出错   mc:k3r5-gp mc:k3r5-hs-se 和 mc:k3r5-hs-fs 机器 是怎样的。

谢谢。

Suraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 指定所使用的主机操作系统和发行版的版本
    • 创建目标配置 Linux IP-10-207-92-254 5.4.0-1097-AWS #105~18.04.1-ubuntu SMP Mon Feb 13 17:50:57 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux)和
    • distro =自己的发行版

     

    1. 您正在使用 Yocto 的哪个分支–并从何处获得? 此拉取的最新提交散列是什么?
    • 提交27ff52dd4154ffce84a5c316c5475225860f46 (头、标签:cicd.dunfell.202303090400、标签:cicd.dunfell.202303051800、标签:cicd.dunfell.202303030400、标签:cicdundfell.202303021800、 Yocto/Dunfall-WIP、Yocto/Dunfall、m/releases/v04.00.002-c )

     

    1. 您可能已经应用了任何有关 meta-ti 的补丁?
    • 还没有。

     

    1. 您是否在 TI 层上使用自己的元层?
    • 可以
    1. 您执行了哪些已粘贴日志的命令等
    • Bitbake LRD 映像测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207891/am625-am62x-family-am625-ti-am625-machine-failed 相关 

    所以你要做的就是用自己的发行版层来取代 meta-Arago 吗?  

    此致、Andreas