请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 主题中讨论的其他器件:DM8107、
团队、
我们的客户一直使用 TI DVRDK 4.x 的编解码器来使用下面列出的编解码器。 它们使用的是 TMS320DM8168和 DM8107。
Rel.500.V.H264AVC.D.HP.IVAHD.02.00.08.00
Rel.500.V.H264AVC .D.HP.IVAHD.02.00.20.00
Rel.500.V.H264AVC .E.IVAHD.02.00.06.00
Rel.500.V.MJPEG.D.IVAHD.01.00.06.00
Rel.500.V.MJPEG.E.IVAHD.01.00.04.00
Rel.500.V.MPEG2.D.IVAHD.01.00.12.00
Rel.500.V.MPEG4.D.IVAHD.01.00.11.00
Rel.500.V.MPEG4.E.SP.IVAHD.01.00.01.00
他们发现其中一些编解码器有更新、但不知道从何处获取它们。 您能否提供存档链接或其他方式来访问每个存档的最新版本?
谢谢。
Darren