This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:MPEG-2、MPEG-4、H.264、MJPEG 编解码器

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1209731/tms320dm8168-mpeg-2-mpeg-4-h-264-mjpeg-codecs

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:DM8107

团队、

我们的客户一直使用 TI DVRDK 4.x 的编解码器来使用下面列出的编解码器。  它们使用的是 TMS320DM8168和 DM8107。

Rel.500.V.H264AVC.D.HP.IVAHD.02.00.08.00

Rel.500.V.H264AVC .D.HP.IVAHD.02.00.20.00

Rel.500.V.H264AVC .E.IVAHD.02.00.06.00

Rel.500.V.MJPEG.D.IVAHD.01.00.06.00

Rel.500.V.MJPEG.E.IVAHD.01.00.04.00

Rel.500.V.MPEG2.D.IVAHD.01.00.12.00

Rel.500.V.MPEG4.D.IVAHD.01.00.11.00

Rel.500.V.MPEG4.E.SP.IVAHD.01.00.01.00

他们发现其中一些编解码器有更新、但不知道从何处获取它们。  您能否提供存档链接或其他方式来访问每个存档的最新版本?

谢谢。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

     我将关闭此话题、因为我们将离线获取帮助。