您好!
我正在从事一个基于 AM4376 + RT Linux 的项目、我们有自己的定制硬件板、
我们成功移植了 Uboot 和 RT 内核,接下来我尝试从用户空间控制 GPIO (/sys/class/gpio ),我可以控制大多数可用/可用的 GPIO ,但我面临着控制 GPIO0[3]和 GPIO0[27]的问题。
我在任何节点中检查了 DTS 文件中的引脚定义条目、但没有在其中定义。
我使用命令行检查了 GPIO 信息、它显示"sysfs"""输出"、但控制操作(高电平、低电平)没有反映在 GPIO 上。
请查找所附的"gpioinfo"命令的输出。
我还通过移植 TI RTOS 检查了硬件、并使用它可以配置和控制 GPIO0[3]和 GPIO0[27]、因此我假定硬件正常工作。
请建议任何其他方法来测试它并使其成为功能...
此致、
Piyush Ghatole