This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 DFU 更新 eMMC 失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207585/tda4vm-updating-emmc-using-dfu-fail

器件型号:TDA4VM

您好、 专家


我正在使用 DFU 更新定制板、并已成功将 tiboot3.bin 下载到 DDR。 但是,下载 sysfw.it 时出现了问题

有关具体的日志、请参阅下面的屏幕截图。

顺便说一下、 我们使用的 SDK 版本是 0804、所参考的文档是 https://www.ti.com/lit/an/spracy5/spracy5.pdf

此致、

必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing  

    可以刷写 tiboot3.bin、之后无法刷写 sysfw.itb、因为没有 DFU 器件。

    USB 似乎未被重置。

    您是否更改了 PLL 参考时钟、是19.2Mhz 还是其它频率?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar  

    我为 USB 修改了时钟器件树,没问题!谢谢。

    此致、

    必应