This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:GPIO 电压波动

Guru**** 1930800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1205441/am3505-gpio-voltage-fluctuation

器件型号:AM3505

大家好、

GPIO 电压是否可能随 AM3505器件温度而变化?
例如、当 AM3505温度升高时、GPIO 电压是否会升高?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    感谢您的查询。

    请您提供有关您观察结果的更多详细信息。

    是否加载了 IO?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的回复。
    IO 已加载。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    感谢您提供宝贵意见。 我需要有关该问题的更多详细信息、包括测量值和测试条件、以便能够查看。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的回复。
    我想知道是否有可能在问题解决之前发生这种情况。
    您是说这是可能的吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    感谢您的检查。

    我无法评论、因为我不了解行为、测试条件等

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的回复。
    我想知道在某些情况下是否会发生这种情况。
    如果在任何情况下都没有发生,就没有问题,但如果有可能发生,我们将首先研究针对温升的对策。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    感谢您的留言。

    我预计输出电压会 根据测试条件而变化。 我不明白波动指的是什么。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的回复。
    我还了解、测试条件可能在一定程度上有所不同。
    问题是温度变化是否会影响输出电压。
    可以想象 GPIO 电压可能会由于负载变化或器件批次的差异而变化。
    我的问题是、在运行过程中、GPIO 电压是否会受到温度变化的显著影响。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    感谢您提供宝贵意见。

    如果器件按照数据表中的电气要求运行、则该器件应在建议的工作温度范围内工作。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的回复。

    我很抱歉。
    我不认为你知道我的问题的意图。
    我的问题是、GPIO 电压中是否存在温度漂移。
    这不是一个是否可以使用的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    我的问题是 GPIO 电压中是否存在温漂。

    数据表中的范围是根据特性提供的、预计温度会影响输出电压。

    此致。

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    我看到您单击了"Resolved"按钮。

    如果需要的话、您会不会介意写下有关该决议的几句话。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我将其标记为已解决、因为我想知道器件温度是否与电压波动有关。
    我决定通过更准确地控制器件温度来解决电压波动问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    表示感谢大家提供宝贵意见。

    此致、

    Sreenivasa.