Thread:TMS320C6678中讨论的其他器件
您好!
我使用 TMS320C6678 EVM。 我正在使用最高速度配置测试 EMIF16外设、使用芯片选择3 (CE1)
*0x20C00014=(0 \
|(0 << 31)/* selectStrobe */\
|(0 << 30)/* extWait */\
|(0x1 << 26)/**/ \
|(0x01 << 20)/**/ \
|(1 << 17)/* writeHold ns */\
|(0x1 << 13)/* readSetup ns */\
|(0x01 << 7)/* readStrobe ns */\
|(1 << 4)/* readHold ns */\
|(1 << 2)/*周转时间 ns */\
|(1 << 0);/* asyncSize bus */\。
根据数据表、EMIF16外设使用 DSPCLK/6频率作为共享外设。 即(1000/6=166MHz)。 但在我的实际测试分析后,探测了写使能数据信号,我得到了4MHz,这是非常低. 请检查随附的照片图像。
是否有任何其他配置需要我做以增加数据频率。请在检查配置和测试图像后告诉我。谢谢 、此致、Thilak