This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:EMIF 数据速率

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208114/tmdsevm6678-emif-data-rate

器件型号:TMDSEVM6678
Thread:TMS320C6678中讨论的其他器件

您好!

  我使用 TMS320C6678 EVM。 我正在使用最高速度配置测试 EMIF16外设、使用芯片选择3 (CE1)

*0x20C00014=(0 \
|(0 << 31)/* selectStrobe */\
|(0 << 30)/* extWait */\
|(0x1 << 26)/**/ \
|(0x01 << 20)/**/ \
|(1 << 17)/* writeHold ns */\
|(0x1 << 13)/* readSetup ns */\
|(0x01 << 7)/* readStrobe ns */\
|(1 << 4)/* readHold ns */\
|(1 << 2)/*周转时间 ns */\
|(1 << 0);/* asyncSize bus */\。

         根据数据表、EMIF16外设使用 DSPCLK/6频率作为共享外设。 即(1000/6=166MHz)。 但在我的实际测试分析后,探测了写使能数据信号,我得到了4MHz,这是非常低. 请检查随附的照片图像。

是否有任何其他配置需要我做以增加数据频率。请在检查配置和测试图像后告诉我。谢谢 、此致、Thilak


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两种可能的开销:

    1- CPU 写入的开销、通过总线流向 EMIF 并从引脚输出

    2-用于设置/选通/保持总线阶段的显式开销以及 CPU 写入之间的隐式开销。

    如果您使用 EDMA 将突发数据传输到 EMIFA、您的效果可能会更好。

    此致、
    Kyle