This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:当我通过使用 SD 卡在 TDA4上通过 SBL 运行 MCU1_0时、MCU1_0无法完成 ADC_init ()。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207194/tda4vm-q1-when-i-run-mcu1_0-by-sbl-on-tda4-by-using-sd-card-mcu1_0-can-not-finish-adc_init

器件型号:TDA4VM-Q1

您好,专家:

    正如标题所说、

   当我通过使用 SD 卡在 TDA4上通过 SBL 运行 MCU1_0时、MCU1_0无法完成 ADC_init ()。

    如图所示,我得到数据中止。

我 已经找到了在下面的图片 XDS560块,我发现当我运行下一个步骤,它运行在故障中。

但当运行此行时、我将 R0数据更改为0x0000_0000、它可以运行下一个步骤。

那么、它 是否希望 MCU1_0无法调用地址0x4020_0040?  -->如何处理这一问题?   

但是、当我不运行 SBL 时、我可以正常运行 MCU1_0。

我发现、当我调用主域中的地址(例如 0x2778000)时、当我 通过 SBL 运行 MCU1_0时、它也会在故障中运行。

此致、

系统故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的环境的更多详细信息?
    您使用的是哪个版本的 SDK?
    此外、您尝试引导哪个应用程序?

    Unknown 说:
    但是当我不运行 SBL 时、我可以正常运行 MCU1_0。

    这是否意味着在无引导模式下加载应用 CCS 时、您的应用正常工作?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PARTH:

    感谢您的答复。

      

    问题1:"您使用的是哪个版本的 SDK?"   

    -->我的 SDK 版本是 "TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-08_04_00_02"

    Q2:"您尝试引导哪个应用程序?"   

    -->我的应用程序在实际项目中使用,不使用演示 MCUSW。 包括 ADC/CAN/IPC/SWC 等

    Q3:"这是否意味着在无引导模式下加载应用程序 CCS 时您的应用程序运行正常?"

    -->是的,所以,当我使用 SBL,它有一些规则来阻止我的 MCU1_0访问受保护的内存。"我怎么做?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用程序是否已加载、或者故障仍然来自 SBL?
    您可以增加 SBL 的日志级别并共享日志吗?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PARTH:

    -Q1:"您的应用程序是否已加载或..."

    -->是,我的应用程序已加载。

    -

    -

    我 认为这个问题 与 MPU 设置有关系。

    在 SBL 中、我尝试访问地址0x4020_0000、但它 也会 失败。

    我尝试更改 MPU 设置、但不起作用。

    请参见下图。 如果设置正确吗?

    -

    -

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 参考 CSL 演示应用来解决此问题。

       在 SBL 中通过 SCI API 申请资源、然后 MCU1_0 应用程序可以正常运行。

    -

    感谢您的回复!

    此致、

    系统故障。