请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721EXCPXEVM 您好!
我有 J721 EVM 板。 此外、我还下载了其 PDK。 我想使用 CCS 开发将在 MCU R5F 上运行的应用。 现在、我遇到了一个问题。 我曾尝试使用"pdk_jacinto_08_05_00_36\packages/ti\kernel"模块创建一个单独的 FreeRTOS CCS 工程。 然后、我将自行编写应用程序。 但是、我遇到了很多构建问题。 您能否说明如何基于 PDK 创建 FreeRTOS CCS 工程? 如何在该项目中编写应用程序? 如何在 J721 EVM 板上调试和运行它们?
谢谢