This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:如何使用 FreeRTOS 创建 CCS 项目?

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207242/j721excpxevm-how-to-create-a-ccs-project-with-freertos

器件型号:J721EXCPXEVM

您好!

我有 J721 EVM 板。 此外、我还下载了其 PDK。 我想使用 CCS 开发将在 MCU R5F 上运行的应用。 现在、我遇到了一个问题。 我曾尝试使用"pdk_jacinto_08_05_00_36\packages/ti\kernel"模块创建一个单独的 FreeRTOS CCS 工程。 然后、我将自行编写应用程序。 但是、我遇到了很多构建问题。 您能否说明如何基于 PDK 创建 FreeRTOS CCS 工程? 如何在该项目中编写应用程序? 如何在 J721 EVM 板上调试和运行它们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 不支持 CCS 工程。 您可以使用 makefile 来构建应用、

    为了使用 CCS 调试应用程序、您将生成的二进制 usinfg makefile 加载到所需的内核中。 请参阅该文档的 CCS 设置指南

    software-dl.ti.com/.../ccs_setup_j721e.html

    此致、
    帕尔特