This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:内核严重错误-未同步:找不到正在运行的 init。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207012/sk-tda4vm-kernel-panic---not-syncing-no-working-init-found

器件型号:SK-TDA4VM

您好!

我正尝试使用此链接中的顶级 makefile 来构建 SDK: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_05_00_08/exports/docs/linux/Overview_Top_Level_Makefile.html ,并使用以下命令将文件(rootfs 和 boot)安装到 SD 卡:

sudo -E BOOTFS=/media/$USER/boot destdir=/media/$USER/rootfs make 安装 

当引导时,我面临这个问题"内核恐慌-不同步:没有找到工作初始化. 尝试将 init=选项传递给 kernel'。 附加错误的屏幕截图。
您能告诉我可能有什么问题吗? 使用上述命令安装到 SD 卡后、我注意到/bin、/sbin 文件夹不存在。
为什么即使在使用顶级 makefile 成功构建后这些文件夹也不存在。 您能说明问题出在哪里、或者我错过了任何可能的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查内核命令行、看看是否 方根 参数是否已填充?

    。 内核命令行  应先打印在日志中、然后再看到紧急情况。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是引导日志:

    欢迎使用 minicom 2.7.1 

    选项:I18N
    编译于2017年8月13日15:25:34。
    端口/dev/ttyUSB2、15:19:08

    按 CTRL-A Z 可获得特殊键上的帮助


    U-Boot SPL 2021.01-Dirty (Mar 17 2023 - 15:05:50 +0530)
    型号:德州仪器 J721E SK R5
    电路板:J721EX-Eaik 修订版 E1
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.2--v08.05.02 (Chill Capybar')
    尝试从 MMC2引导
    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.7 (release):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
    公告:BL31建设时间:2022年12月18日07:46:16
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0 (gcc 版本9.2.1 20191025 (适用于 A-profile 体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Sun Dec 18 07:46:21 UTC 2022 Aarch64
    I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC:主 CPU 正在初始化
    I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.2--v08.05.02 (Chill Capybar')
    I/TC:Huk 已初始化
    I/TC:已激活 SA2UL 器件
    I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
    I/TC:为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
    I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
    I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
    I/TC:主 CPU 切换到正常全局启动

    U-Boot SPL 2021.01-Dirty (Mar 17 2023 - 15:04:01 +0530)
    型号:Texas Instruments J721E SK A72
    电路板:J721EX-Eaik 修订版 E1
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.2--v08.05.02 (Chill Capybar')
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2021.01-Dirty (Mar 17 2023 - 15:04:01 +0530)

    SoC:J721E SR1.1 GP
    型号:Texas Instruments J721E SK A72
    电路板:J721EX-Eaik 修订版 E1
    DRAM:4 GiB.
    闪存:0字节
    mmc: sdhci@4fb0000: 1.
    正在从 FAT 中加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    am65_cpsw_nuss以 太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
    CDNs, Sierra SerDes@5000000: Sierra 探测
    NET:eth0:以太网@46000000port@1.
    按任意键以停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    加载"boot.scr"失败
    加载"uEnv.txt"失败
    8608640字节、773ms (23MiB/s)读取
    108803字节在14ms 内读取(7.4MiB/s)
    ##平展的设备树在88000000闪烁
    在0x88000000使用 FDT Blob 引导
    正在将设备树加载到000000008fee2000,结束00008fffff ... 好的

    正在启动内核...

    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x411fd080]
    [ 0.000000] Linux 版本5.10.153-g90c3a58fd2 (ignitarium@IGN-BLR-LP-0402)(aarch64-none-linux-gnu-gcc)(GNU Toolchain for A-profile Architecture 9.2-2019.12(ARM-9.10) 9.2.1 20191025, GNU ld (GN3.
    [ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 J721E SK
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0100000处创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-memory@a0100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-memory@a1100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@a2000000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2100000处创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-memory@a2100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a3000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@a3000000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a3100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@a3100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@a4000000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@a4100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a5000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@a5000000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a5100000处创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-memory@a5100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 C66-DMA-MEMORY@a6000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 C66-MEMORY@a6100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 C66-DMA-MEMORY@a7000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 C66-MEMORY@a7100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 C71-dma-memory@a8000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 C71-memory@a8100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000ac000000创建了 DMA 内存池,大小为2MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 r5f-virtual-eth-Queues@ac000000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000ac200000创建了 DMA 内存池,大小为30MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 r5f-virtual-eth-buffers@ac200000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] dma32空
    [ 0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [ 0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009e7fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x00000000a8ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a9000000-0x00000000a9ffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000AA000000-0x0000ABBfff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000abc00000-0x00000000abffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000ac000000-0x00000000adffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000ae000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008fffffffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] CMA:保留400 MIB,位于0x00000000e7000000
    [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50008 r8192 d31912 u90112
    [ 0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量强化
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165522、1319367或1530923
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:SPRET-BHB
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1742098
    [0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:1032192
    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k (ospi.tiboot3)、2m (ospi.tispl)、4m (ospi.u-boot)、256k (ospi.env、1m)
    [ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:524288 (顺序:10、4194304字节、线性)
    [ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [ 0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00000000e3000000-0x00000000e7000000](64MB)
    [ 0.000000]内存:提供3386460K/4194304K (10880K 内核代码、1148K rwdata、422K rodata、1792K init、432K BSS、 398244K 保留、409600K CMA 保留)
    [ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=2。
    [ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF =16、nr_CPU_IDS=2的几何结构
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [ 0.000000] GICv3:实施了960个 SPI
    [ 0.000000] GICv3:0实施了扩展 SPI
    [ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [ 0.000000] GICv3:实施了16个 PPIS
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001900000
    [ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.00,000] GIC:为 ITS 启用变通办法: Socionext Synquacer pre-its.
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000000880030000
    [ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880040000
    [ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [ 0.000000] clocksource:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [ 0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008410]控制台:彩色虚拟设备80x25
    [ 0.012972]校准延迟环路(跳过)、通过计时器频率计算得出的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023642] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.028399] LSM:安全框架正在初始化
    [ 0.033153]安装缓存哈希表条目:8192 (顺序:4,65536字节,线性)
    [ 0.040730]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节、线性)
    [0.049487] RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.054535] Platform MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
    [ 0.060761] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域
    [0.070065] EFI 服务将不可用。
    [0.074794] SMP:启动二级 CPU ...
    I/TC:次级 CPU 1正在初始化
    I/TC:次级 CPU 1切换到正常全局启动
    [0.088061]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
    [0.088086] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [ 0.088097] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880050000
    [ 0.088131] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
    [0.088181] SMP:生成1个节点,2个 CPU
    [0.117527] SMP:总共激活了2个处理器。
    [0.122331] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.127585] CPU features: detected: CRC32 instructions.
    [0.141387] CPU:所有 CPU 均在 EL2启动
    [0.145582]替代方法:修补内核代码
    [ 0.150580] devtmpfs:初始化
    [ 0.159264] KASLR 由于缺乏种子而被禁用
    [ 0.163903] clocksource:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [ 0.173866] futex 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节、线性)
    [ 0.185415] pinctrl core:初始化 pinctrl 子系统
    [0.191048] DMI 不存在或无效。
    [0.195288] NET:注册的协议系列16.
    [ 0.200478] dma:原子分配的预分配512 KiB Gfp_kernel 池
    [ 0.207780] dma:预分配512 KiB Gfp_kernel|Gfp_dma 池用于原子分配
    [ 0.21586] dma:预分配512 KiB gfp_kernel|gfp_dma32池用于原子分配
    [ 0.224118] thermal_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [ 0.224120] thermic_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [0.230690]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.244327]使用65536个条目初始化的 ASID 分配器
    [0.26838] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [0.275184] HugeTLB 注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.282030] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.288875] HugeTLB 注册64.0 KiB 页大小,预分配0页
    [ 0.296315] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [ 0.302328] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721E rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f] detected.
    [ 0.311130] VSYS_3V3:由 vusb-main5v0提供
    [0.316135] iommu:默认域类型:已翻译
    [0.321255] SCSI 子系统已初始化
    [0.325389] MC: Linux Media Interface: v0.10
    [0.329764] videdev: Linux video capture interface: v2.00
    [ 0.33500] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [ 0.340470] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [ 0.349808] PTP 时钟支持已注册
    [0.353827] EDAC MC: ver: 3.0.0
    [ 0.35739] FPGA Manager 框架
    [0.361152]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [ 0.36772] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [0.374077] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.378107] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序0、4096字节)
    [ 0.387667] NET:注册的协议系列2.
    [0.392397] IP idents 哈希表条目: 65536 (顺序: 7, 524288字节,线性)
    [ 0.400965] tcp_list_portaddr_hash 散列表条目:2048 (顺序:3、32768字节、线性)
    [ 0.409717] TCP 建立的哈希表条目:32768 (顺序:6、262144字节,线性)
    [0.417916] TCP 绑定散列表条目: 32768 (顺序: 7,524288字节,线性)
    [ 0.425715] TCP:已配置散列表(已建立32768绑定32768)
    [0.432505] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:4、65536字节,线性)
    [ 0.439398] UDP-Lite 哈希表条目: 2048 (顺序: 4 , 65536字节,线性)
    [0.446795] NET:注册的协议系列1.
    [ 0.451503 ] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.457565] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.462369] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.467172] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.473755] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [ 0.478124]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [0.488526]初始化系统信任的密钥环
    [ 0.493152]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=20 bucket_order=0
    [0.501349] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.507554] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [ 0.512738]密钥类型 id_resolverter 已注册
    [ 0.517012]注册密钥类型 id_legacy
    [0.521129] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.527979] nfs4flexfilelexit_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [ 0.535618] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [ 0.560432]密钥类型非对称注册
    [ 0.564617]已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.569614]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
    [0.577172] IO 调度程序 MQ 最后期限已登记
    [0.581797] IO 计划程序凸起已注册
    [ 0.587490] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94引脚、尺寸376.
    [0.59368] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173引脚,尺寸692
    [0.602565] k3-ringacc 2b800000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 0.608838] k3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [0.615183] ti-pat 3101000.pat:已找到 PAT Rev 1.0,共16384页
    [ 0.621597] debugfs:目录'3101000.pat'和父级'regap'已经存在!
    [0.629581] ti-pat 31011000.pat:发现 PAT 修订版1.0,16384页
    [ 0.635998] debugfs:目录'31011000.pat'与父级'regap'已存在!
    [0.643931] ti-pat 31012000.pat:已找到 PAT 修订版1.0,共16384页
    [ 0.650352] debugfs:目录'31012000.pat'与父级'regap'已经存在!
    [0.658284] ti-pat 31013000.pat:找到的 PAT 修订版1.0有2048页
    [ 0.664610] debugfs:目录'31013000.pat'与父级'regap'已经存在!
    [0.672551] ti-pat 3101400.pat:已找到 PAT Rev 1.0,共2048页
    [0.678875] debugfs:目录'3101400.pat'与父级'regap'已经存在!
    [0.688569]串行:8250/16550驱动器,10个端口,IRQ 共享启用
    [0.696893] arm-smmu-v3 36600000.iommu:IAS 48位、OA 48位(特性0x00001faf)
    [ 0.705106] arm-smmu-v3 36600000.iommu:为 cmdq 分配了65536个条目
    [0.712135] arm-smmu-v3 366000.iommu:为 evtq
    [0.720604] arm-smmu-v3 366000.iommu: msi_dommu 不存在-回退到有线 IRQ
    [0.733785]板:已加载模块
    [ 0.740194]循环:已加载模块
    [0.743921]加速度:07.714.04.00-RC1.
    [0.749639] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.755086] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [0.761494] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012 Intel Corporation。
    [0.767568] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.771920] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.777688] i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [ 0.782186] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.788521] sdhci: copyright (c) Pierre Ossman
    [ 0.793191] sdhci-pltfm: SDHCI 平台和驱动程序辅助器
    [0.799628] ledtrig-cpu:已注册以指示 CPU 上的活动
    [ 0.805973] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未被执行,跳过...
    [0.813363]短管:探测导管方法。
    [0.817927]选项:修订版本3.19 (afacf356)
    [ 0.818054] optee:启用动态共享存储器
    [ 0.827510] optee:已初始化的驱动程序
    [0.832577] NET:注册的协议系列17.
    [0.837199] 9pnet:安装9P2000支持
    [ 0.841599]注册密钥类型 DNS_resolver
    [0.846049]正在加载已编译的 X.509证书
    [0.856490] k3-ringacc 2b800000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 0.862833] k3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 0.872605] ti-sci 440830.dmsc:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.2--v08.05.02 (Chill Capybar')
    [ 0.934894] omap_i2c 40b000.i2c:100kHz 时的总线0版本0.12
    [ 0.941022] omap_i2c 40b1000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
    [ 0.947099] OMAP_i2c 42120000.i2c:频率为100kHz 时的总线2版本0.12
    [0.975903] i2c i2c-3:添加了多路复用 i2c 总线4.
    [ 0.980883] i2c i2c-3:添加了多路复用 i2c 总线5.
    [0.985781] pca954x 3-0071:寄存2个用于 I2C 开关 pca9543的多路复用总线
    [ 0.993539] OMAP_i2c 2000000.i2c:频率为400kHz 时的总线3版本0.12
    [ 0.999639] OMAP_i2c 2010000.i2c:100kHz 时的总线6版本0.12
    [1.027904] i2c i2c-7:添加多路复用 i2c 总线8.
    [1.032881] i2c i2c-7:添加了多路复用 i2c 总线9.
    [1.037779] pca954x 7-0070:I2C 开关 pca9543的寄存2个多路复用总线
    [ 1.045535] OMAP_i2c 2030000.i2c:频率为400kHz 时的总线7版本0.12
    [ 1.051584] OMAP_i2c 2050000.i2c:频率为400kHz 时的总线10版本0.12
    [ 1.058157] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2:创建中断路由器137域
    [ 1.068138] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0:已创建中断路由器131域
    [ 1.076950] ti-sci-intr bus@100000:main-navss:interrupt-controller1:创建中断路由器213域
    [ 1.086821] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller:中断聚合器域209已创建
    [ 1.110235] j721e-PCIe 2900000.PCIe:主机桥接/bus@100000/PCIe@2900000范围:
    [ 1.117907] j721e-PCIe 2900000.PCIe:IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [ 1.126183] j721e-PCIe 2900000.PCIe:MEM 0x0010011000..0x0017ffff -> 0x0010011000
    [ 1.134462] j721e-PCIe 2900000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [ 1.143391] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 1.151074] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 1.159353] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 1.167629] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [1.176923] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环加速器 probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    [1.186804] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled.
    [1.193563] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy Rev. 66346100, num_proxes:64
    [1.202614] k3-ringacc 3c000000.ringacc:ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[440,150] sci-dev-id:211
    [1.212764] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled.
    [1.219528] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy Rev. 66346100, num_proxies:64
    [ 1.227499] 40a00000.serial: ttyS1在 MMIO 0x40a00000 (IRQ = 15、BASE_BAUD = 6000000)是一个8250
    [ 1.23694] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 30、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.245689] printk:已启用控制台[ttyS2]
    [ 1.245689] printk:已启用控制台[ttyS2]
    [ 1.254125] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled.
    [ 1.254125] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled.
    [ 1.264639] 2810000.serial: ttyS3在 MMIO 0x2810000 (IRQ = 31、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.273597] 2840000.serial: ttyS6在 MMIO 0x2840000 (IRQ = 32、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.289790] davinci_mDIO 46000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.335745] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.344225] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[0]:器件46000f00.MDIO:00、驱动器 TI DP83867
    [ 1.352520] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2 quirks:00000000
    [ 1.365322] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [ 1.372527] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:ALE 表大小为64
    [ 1.378840] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [ 1.388878] davinci_mDIO c000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.431745] davinci_mDIO c000f00.mDIO:davinci mDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.439299] davinci_mDIO c000f00.mDIO:没有现场物理层、正在扫描所有
    [ 1.457257] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[0]:器件 c000f00.mDIO:00、驱动程序未知
    [ 1.465097] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[1]:器件 c000f00.mDIO:01、驱动程序未知
    [ 1.472912] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[2]:器件 c000f00.mDIO:02、驱动程序未知
    [ 1.480723] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[3]:器件 c000f00.mDIO:03、驱动程序未知
    [ 1.488535] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[4]:器件 c000f00.mDIO:04、驱动程序未知
    [ 1.496348] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[5]:器件 c000f00.mDIO:05、驱动程序未知
    [ 1.504159] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[6]:器件 c000f00.mDIO:06、驱动程序未知
    [ 1.511970] Davinci_MDIO c000f00.MDIO:phy[7]:设备 c000f00.MDIO:07,驱动程序未知
    [ 1.519781] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[8]:设备 c000f00.mDIO:08,驱动程序未知
    [ 1.527592] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[9]:设备 c000f00.mDIO:09,驱动程序未知
    [ 1.535403] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[10]:器件 c000f00.mDIO:0A、驱动程序未知
    [ 1.543300] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[11]:器件 c000f00.mDIO:0b、驱动程序未知
    [ 1.551200] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[12]:器件 c000f00.mDIO:0c、驱动程序未知
    [ 1.559100] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[13]:设备 c000f00.mDIO:0d,驱动程序未知
    [ 1.566998] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[14]:设备 c000f00.mDIO:0e、驱动程序未知
    [ 1.574900] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[15]:器件 c000f00.mDIO:0f、驱动程序未知
    [ 1.582857] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[16]:器件 c000f00.mDIO:10、驱动程序未知
    [ 1.590764] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[17]:设备 c000f00.mDIO:11、驱动程序未知
    [ 1.598662] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[18]:器件 c000f00.mDIO:12、驱动程序未知
    [ 1.606559] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[19]:器件 c000f00.mDIO:13、驱动程序未知
    [ 1.614456] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[20]:器件 c000f00.mDIO:14、驱动程序未知
    [ 1.622355] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[21]:器件 c000f00.mDIO:15、驱动程序未知
    [ 1.630253] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[22]:器件 c000f00.mDIO:16、驱动程序未知
    [ 1.638149] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[23]:器件 c000f00.mDIO:17、驱动程序未知
    [ 1.646046] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[24]:器件 c000f00.mDIO:18、驱动程序未知
    [ 1.653945] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[25]:器件 c000f00.mDIO:19、驱动程序未知
    [ 1.661842] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[26]:器件 c000f00.mDIO:1a、驱动程序未知
    [ 1.669738] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[27]:器件 c000f00.mDIO:1b、驱动程序未知
    [ 1.677636] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[28]:器件 c000f00.mDIO:1c、驱动程序未知
    [ 1.685535] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[29]:器件 c000f00.mDIO:1D、驱动程序未知
    [ 1.693435] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[30]:器件 c000f00.mDIO:1e、驱动程序未知
    [ 1.701339] davinci_mDIO c000f00.mDIO:phy[31]:器件 c000f00.mDIO:1f、驱动程序未知
    [ 1.709301] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01901、cpsw 版本0x6BA80101端口:9 quirks:00000000
    [ 1.721982] am65-cpsw-nussc000000.ethernet:/bus@100000/以太网@c000000/Ethernet-ports/port@1检索端口 phy:-19.
    [ 1.735252] am65-CPTS 310d0000.CPTS:CPTS ver 0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [ 1.850657] VDD_mmc1:由 VSYS_3V3供电
    [ 1.855511] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [ 1.862388] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [ 1.869234] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [ 1.876066] OMAP-mailbox 31f830.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [ 1.882875] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [ 1.893158] j721e-pcie 2900000.pcie:主机桥/bus@100000/pcie@2900000范围:
    [ 1.900657] j721e-PCIe 2900000.PCIe:IO 0x0010001000100..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [ 1.908739] j721e-PCIe 2900000.PCIe:MEM 0x0010011000..0x0017ffff -> 0x0010011000
    [ 1.916817] j721e-PCIe 2900000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [ 2.927574] j721e-pcie 2900000.pcie:PCI 主机桥接至总线0000:00
    [2.933836] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[总线00-ff]
    [ 2.939309] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0FFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
    [ 2.948766] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x10011000-0x17ffff]
    [2.955648] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d] type 01 class 0x060400
    [ 2.961642] PCI_BUS 0000:00:2字节 CONFIG 写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [ 2.971334] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
    [2.975332] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
    [2.982995] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00]),重新配置
    [ 2.992732] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[bus 01-ff] end 被更新为01
    [2.999340] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
    [ 3.004526] pcieport 0000:00:00.0:PME:使用 IRQ 505发送信号
    [ 3.010879] j721e-pcie 291000.pcie:主机桥/bus@100000/pcie@2910000范围:
    [ 3.018374] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 3.026453] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 3.034533] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 4.045327] j721e-PCIe 291000.PCIe:PCI 主机桥接至总线0001:00
    [4.051589] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[总线00-ff]
    [ 4.057063] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[IO 0x10000-0x1ffffffff](总线地址[0x18001000-0x18010fff])
    [ 4.066694] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x18011000-0x1fffff]
    [4.073571] PCI 0001:00:00.0:[104C:b00d] type 01 class 0x060400
    [ 4.079564] PCI_BUS 0001:00:2字节配置写入0001:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [ 4.089254] PCI 0001:00:00.0:支持 D1
    [4.093253] PCI 0001:00:00.0:支持 D0 D1 D3hot 的 PME#
    [4.100887] PCI 0001:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00]),重新配置
    [4.110656] PCI_BUS 0001:01:Busn_res:[bus 01-ff] end 被更新为01
    [4.117263] PCI 0001:00:00.0:连接[bus 01]的 PCI 桥
    [ 4.122429] pcieport 0001:00:00.0:PME:通过 IRQ 507发出信号
    [4.129157] ti-udma 285c0000.dma-controller:channels:26 (tchan:13、rchan:13、gp-rflow:8)
    [4.139837] ti-udma 31150000.dma-controller:channels:122 (tchan:61、rchan:61、gp-rflow:16)
    [ 4.155431] spi-NOR spi11.0:s28hs512t (65536 KB)
    [ 4.160508]在 MTD 设备47040000.SPI.0上找到8个 cmdlinepart 分区
    [4.167107107]在"4704000.SPI.0"上创建8个 MTD 分区:
    [ 4.172584] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [ 4.178557] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [4.184240] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
    [4.190017] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
    [4.195529] 0x0000006c0000-0x0000007c0000:"ospi.sysfw"
    [4.201223] 0x0000007c0000-0x000000800000 :"ospi.env.backup"
    [4.207342] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
    [4.213104] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
    [ 4.223877] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [ 4.228403] debugfs:目录'PD:27'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [4.235691] debugfs:目录'PD:26'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [4.244068] debugfs:目录'pd:242'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [4.251385] debugfs:目录'pd:241'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [4.258691] debugfs:目录'pd:240'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [4.266004] debugfs:目录'pd:239'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 4.288082] ALSA 设备列表:
    [4.291042]找不到声卡。
    [ 5.291923] mmc0:4fb0000.mmc [4fb0000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
    [ 5.300546]正在等待根设备 PARTUUUID=16000730-02...
    [5.349516] mmc0:地址为5048的全新超高速 DDR50 SDHC 卡
    [ 5.356373] mmcblk0:mmc0:5048 SD32G 29.7 GiB
    [ 5.362430] mmcblk0:P1 p2.
    [ 5.522550] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.531555] EXT4-FS (mmcblk0p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
    [5.539661] VFS:已安装在设备179:2上的根目录(ext4文件系统)。
    [5.545680] devtmpfs:错误装入-2
    [5.550295]释放未使用的内核内存:1792K
    [5.554922]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [5.559125]将/etc/init 作为初始化进程运行
    [5.563178]将/bin/init 作为初始化进程运行
    [ 5.567231]将/bin/sh 作为初始化进程运行
    [5.571091]内核严重错误-未同步:未找到有效的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参阅 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。
    [5.585227] CPU:1 PID:1 Comm:swapper/0 not damed 5.10.153-g90c3a58fd2 #1
    [ 5.592340]硬件名称:德州仪器(TI) J721E SK (DT)
    [5.597809]呼叫跟踪:
    [ 5.600255] dump_backtrace+0x0/0x1a0
    [ 5.603903] show_stack+0x18/0x68
    [ 5.607208] dump_stack+0xd0/0x12c.
    [5.610594] panic+0x16c/0x334
    [ 5.613637] kernel_init+0xf8/0x114
    [ 5.617111] RET_FROM_Fork+0x10/0x34
    [ 5.620674] SMP:停止辅助 CPU
    [ 5.624586]内核偏移:已禁用
    [ 5.628061] CPU 特性:0x28040022,20006008.
    [5.632402]内存限制:无
    [ 5.635447]--[终端内核紧急-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参阅 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。 )---
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilpa:

    您能否确认文件系统位于 SD 卡中? 在 SK 板上、您能否确保正确写入 rootfs?

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SD 卡中、rootfs 内有 boot、lib 和 usr 文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shilpa

    内核命令行中没有"root"、这就是内核无法加载文件系统的原因。


    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k (ospi.tiboot3)、2m (ospi.tispl)、4m (ospi.u-boot)、256k (ospi.env、1m)

    请使用此处所述的方法创建 SD 卡。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/TDA4VM/08_06_00/exports/docs/devices/TDA4VM/linux/getting_started.html#preparing-sd-card-image

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    上面的链接是使用右侧的 Balena etcher 工具将默认图像刷写到 SD 卡中。 在我尝试使用顶级 makefile 来生成所需的模块、启动文件、以及他们为复制到 SD 卡而使用的命令使用 make install 时、我对如何使用这种方法感到困惑。

    此致、

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shilpa,

    您可以创建一次 Balena etcher 卡。 然后、如果要更改 DTS 或内核驱动程序代码、则可以使用 EVM SDK:

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E

    执行下列源代码的更改:$PSDK?board-support/linux*

    cd .$PSDK/
    创建 Linux

    编辑$PSDK/Rules.make 文件、将 DESTDIR 指向/media/$USER/rootfs

    基本上是使用 Balena etcher 创建的 SD 卡的 rootfs 分区。 这将使您能够引导自定义内核/DTB。

    此致、
    基尔西