您好、TI 工程师:
目前我们在 TDA4上有一个项目、使用 ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_02_00_07版本进行 A72开发、使用 CPSW 驱动程序、该应用程序使用 TCP 将视频流发送到 PC、经过一段时间的内核恐慌、我在 E2E 上看到了同样的问题。 TI 工程师回答有一个补丁可以修复、但他们没有在链接中共享该补丁。 可以从何处下载此补丁?
内核紧急日志:
---------------- [剪切此处]-------
lib/genalloc.c:506中出现内核错误!
内部错误:哎呀-错误:0[#1]抢占 SMP
链接模块:xt_conntrack xt_masquerade x_addrtype iptable_filter iptable_nat nf_nf_conntrack nf_defrg_ipv6 nf_deauth_ipv4 libcrc32c ip_tables x_tnetfilter bridge pstp LLC can_raw
CPU:0 PID:1318 Comm:easydarwin not dament 5.4.74-gdc1260ed9b13 #1.
硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
pstate:00000005 (nzcv daif -pan -uao)
PC : gen_pool_free_owner+0xf0/0x100
lr : gen_pool_free_owner+0xa4/0x100
SP : ff80001000fd40
x29:ff80001000fd40 x28:ff000852f89000
x27:ff00084cd9e8b0 x26:ff0008407af410
X25:ff00084cd9e8a8 x24:000000000007
x23:ff00007c0800ff x22:000000000000
X21:0000000000000001 x20:ff000854ee9300
X19:ff00007c080080 x18:000000000000
X17:000000000000 x16:0000000000000000
X15:000000000000 x14:0000000000000000
X13:ff800012400000 x12:00000000000000000001
X11:000000000000 x10:00000000000000000001
X9: 0000000000000001 x8: ff800012400038.
x7:0000000000000001 x6:0000000000000000
X5 : fffffffffffffffffffffffffffffd x4 : 0000000000000002.
x3:ff800012400038 x2:0000000000000003.
x1:000000000000003c x0:00000000000000000001
调用跟踪:
gen_pool_free_owner+0xf0/0x100
k3_cppi_desc_pool_free+0x18/0x20 [ti_j721e_cpsw_virt_mac]
Virt_cpsw_nuss_xmit_free.isra.0+0x60/0xf8 [ti_j721e_cpsw_virt_mac]
Virt_cpsw_nuss_tx_poll+0xa4/0x280 [ti_j721e_cpsw_virt_mac]
NET_RX_ACTION_0x114/0x340
_DO_softirq+0x120/0x25c
IRQ_EXIT+0xb8/0xd8
__handle_domain_IRQ+0x64/0xb8
GIC_Handle_IRQ+0x5c/0x148
el0_IRQ_Naked+0x4c/0x54
代码:d65f03c0 14000044 17fff6 d4210000 (d4210000)
--[结束布线5900653af9275675]--
内核严重错误-未同步:中断中出现致命异常
SMP:停止辅助 CPU
内核偏移:已禁用
CPU 特性:0x0002,20006008
内存限制:无
--[终端内核紧急-未同步:中断中的致命异常]--